Arrow Electronic Components Online

5GHz Wi-Fiと5Gセルラー技術: 違いは何ですか?

Wi-Fi06 4月 2023
明るい青空を背景に、複数のアンテナと受信機を備えた通信塔が立っています。
すべての記事を表示

電磁放射は可視光を生成し、電子レンジを可能にし、日焼けを引き起こし、無線通信を可能にします。技術アプリケーションは、電磁スペクトル内のさまざまな電磁周波数を使用します。

Wi-Fi ルーター およびセルラー通信システムは、電磁スペクトルに依存する2つの現代的な用途です。現代のWi-Fiルーターは『5GHz』のWi-Fiを作成できます。セルラー通信システムは『5G』技術を利用します。これらは同じものではありません。
 
5Gと5GHzの違いは何ですか? これらのシステムは電磁スペクトルの異なる部分を利用しており、非常に異なる性能能力を持っています。この記事では5Gと5GHzの違いと両技術の利用ケースについて説明します。

5Gとは何か、5GHz Wi-Fiとは何か?

基本的に、5Gと5GHz技術はどちらも無線通信を可能にするために電波(電磁波)を使用します。しかし、それらは異なる電波技術を使用しています。さらに、5Gと5GHzは2つの異なる技術を指します。

5Gとは何ですか?

5Gは、無線携帯通信技術の第5世代を指す略語です。5Gセルラーは、3G/4G/LTE技術の後継であり、従来のセルラーの前世代と比較的似た無線周波数(RF)帯域に加えて、RF無線通信で以前は使用されていなかった新しい無線(NR)周波数帯域を利用しています。
 
5Gセルラー技術の低帯域および中帯域の周波数は、600MHzから900MHz(低帯域)および2.5GHzから3.7GHz(中帯域)で動作します。高帯域5G周波数は通信における新しいもので、24GHzから71GHzの範囲です。
 
この技術について詳しく知りたい方は、当社の「What is 5G?」の記事をご覧ください。

5GHz はどういう意味ですか?

5GHzは、Wi-Fiやその他の免許不要の無線通信技術に予約されているいくつかの異なる動作周波数帯の1つです。ほとんどの最新のWi-Fiルーターは、セットアップ時に2.4GHzと5GHzの2つのRF帯域オプションを提供します。2.4GHz Wi-Fiは長距離や固体表面を介してインターネットを提供するのに優れていますが、5GHz Wi-Fi信号は2.4GHz Wi-Fiよりもレイテンシーが低く、インターネット速度が高いです。

5Gホームインターネットについてはどうですか?

これら2つの技術間の混乱を増す要因として、多くの家庭向けインターネットプロバイダーが、実際にはこれら2つの技術を組み合わせた5Gサービスを提供しています。
 
従来、インターネットはインターネットプロバイダーが所有するイーサネットまたは光ファイバーケーブルを介して家庭に提供されます。このインターネット信号はモデムで有線信号から変換され、ルーターを介して家庭内で無線で放送されます。
 
5Gホームインターネットは、有線インターネット接続の必要性を排除します。代わりに、携帯電話プロバイダーが提供する無線5G信号を利用します。この5Gセルラー信号はモデムによって変換され、Wi-Fi信号(潜在的に5GHz信号)となり、Wi-Fiルーターを介して放送されます。

A wireless router with three antennas is prominently placed on a wooden table in the foreground.

5G と 5GHz の能力

異なるテクノロジーであることに加えて、5Gと5GHzの能力にはいくつかの違いがあります。一般的に、5Gのセルラー能力は5GHzよりはるかに広範ですが、それぞれには独自の価値と使用例があります。
 
1.   信号範囲と品質: 5G技術は3つの異なる周波数帯にわたっているため、これらの信号の範囲も異なります。低帯域の周波数は数千メートル伝送可能ですが、高帯域の周波数は数メートルしか伝照できません。一方、5GHzのWi-Fi信号は周囲15メートルを伝送しつつ、品質の良い信号を維持できますが、干渉信号や建材や人などの障害物によって信号はすぐに弱まります。
 
2.   速度: 再び、5G技術はその異なる周波数帯において速度が大きく異なります。低帯域の5G周波数は50から250Mbpsのインターネット速度に達することができます。しかし、高帯域の5G周波数は理論的に最大20Gbpsの速度に達することができます(これは通常の有線ファイバー光速度の20倍です)。
 
一方、5GHzのWi-Fi信号は理論的には約1.3Gbpsの速度に達することができます。
 
3.   容量: 5G高帯域周波数のもう一つの利点は、通常の5GHzシステムよりも多くのデバイスをサポートする能力です。5GHz Wi-Fiシステムは一般に数十のデバイスをサポートできますが、高帯域の5Gシステムは数百のデバイスをサポートできます。これらのデバイスサポートのしきい値は、それぞれの技術の運用速度能力の直接的な機能であるため、5GセルラーシステムはWi-Fiシステムの代わりにアリーナのような公共の場で広く利用されています。

5GはWi-Fiの未来に何を意味するのでしょうか?

5Gセルラーと5GHz Wi-Fi技術は異なりますが、その用途と機能は比較的似ています。Wi-Fiは家庭内でのワイヤレスサービスの標準であり、これまで歴史的にセルラー通信よりも高速でした。5Gの登場により、それはもはや当てはまりません。5Gが家庭内5GHz Wi-Fiをすぐに置き換えることはありませんが、今後10年でWi-Fiのみをサポートしていた接続デバイスがWi-Fiと5G信号をサポートするようになる変化が見られるでしょう。5Gの速度と遅延の理論的最大値が実現されるにつれ、インターネットゲーム、VR、AR、エッジIoT製品のような高速アプリケーションがWi-Fiルーターを必要としなくなるでしょう。
 
Arrow.comで業界トップメーカーのワイヤレス通信製品をArrowのセレクションから検索しましょう。人気のあるトップセールス製品のアンテナ、RFトランシーバー、モデムなどを以下で見つけてください。

ニュースレター

リストに載っていますか?

限定オファー、製品発表、および最新業界ニュースを受け取るためにサインアップしてください。

記事タグ

グローバル
Wi-Fi®
5G
Internet of Things (IoT)
記事
ワイヤレス

関連コンテンツ