Arrow Electronic Components Online

ワイヤレス接続のかけがえのない便利さ

接続性17 3月 2023
スマートフォンを持つ人物のクローズアップ映像で、デバイスの周りにデジタル表示されたスマートホームのアイコンを操作している様子。
すべての記事を見る

接続性がスマートデジタルライフスタイルを現実のものにします

「ワイヤレスが最大の理由は利便性である」という言葉ほど真実を語るものはありません。私たちの家庭、車両、オフィスビル、工場、公共スペース、スマートシティのインフラに、数十億のIoTデバイスが導入されている中で、電子機器ユーザーが接続性よりも利便性を求めるのは驚くべきことではありません。モノのインターネット(IoT)やすべてのインターネット(IoE)の展開に伴い、スマート家電やウェアラブル機器から接続された自動車やスマートシティまで、すべてがネットワーク接続を必要とし、ネットワークから切断されることは社会からの断絶を意味します。今日、私たちが生活し依存している接続された世界には、それほどまでに多くのものがかかっています。   ワイヤレス接続は、世界中のどこからでもインターネットへの安全な接続というシンプルなものを提供できますが、洗練された技術設計により、サービスプロバイダーは、好ましい加入者体験を提供し、アクセスポイントまでのパフォーマンスデータと整合性を追跡し、リモートで迅速かつ効果的に運用を実行したり、問題を解決したりすることが可能になります。技術的に優れた接続性の価値は疑いようもなく、計り知れないものです。   Wi-Fiネットワークは、実装のしやすさ、追加ユーザーの増加の容易さ、インフラコストの抑制、拡張性およびポータビリティのために導入されています。働きながら移動する人々は、公共スペースでのワイヤレスネットワークを簡単に接続状態を保つ手段とみなしており、これをさらに補完するものとして5Gやマルチインプット・マルチアウトプット(MIMO*)技術が利用されています。移動中にリアルタイムの高画質(HD)ビデオをストリーミングする車内マルチメディアは、今や可能性ではなく現実のものとなっています。IoTまたはM2M(マシン・ツー・マシン)アプリケーションプラットフォームを使用する産業用ルーターを操作する工場の作業員は、LTEバンドを介してHDビデオをストリーミングし、それをディスプレイシステムでトレーニングや通信に利用することができます。その可能性は無限です。   *MIMO技術は、Wi-Fiネットワークおよびセルラーの第4世代(4G)LTE(ロング・ターム・エボリューション)および第5世代(5G)技術において、幅広い市場で使用されており、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLANs)でも使用可能です。IEEE 802.11nをサポートするすべてのワイヤレス製品がMIMOに対応しています。この技術は、802.11nがそれをサポートしない製品よりも高速性を実現できるようにするのに役立ちます。   良好な衛星視認条件があれば、グローバル・ナビゲーション・サテライト・システム(GNSS)は、車両内外を問わず、さまざまなサービスやアプリケーションの要件を満たす性能を持つ位置情報を提供することができます。ネットワーク、ナビゲーションおよびテレマティクスは、ネットワーク化された商業車両やスマートカーのいずれにおいても、モレックス社のサンシェード5-in-1アンテナ(5G MIMOx2 / Wi-Fi MIMOx2 / GNSS)のような多機能アンテナが完璧な選択肢となる接続技術のユースケースです。

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

クリーングリーンエネルギー、スマートシティ、スマート産業、スマート交通、スマート農業、スマートホームといった分野におけるワイヤレス技術がつながる世界。   出典:ゲッティイメージズ

1つの解決策、多くの可能性

Electronic antenna components with visible wiring

右上の写真: Series 219264 Sunshade 5-in-1 Antenna Liteは、2 x LTE、2 x Wi-Fi、1 x GNSSアンテナを備えています。この製品は、コンパクトな高品質プラスチック製のアンテナ防水カバー内に5G MIMOとWi-Fi MIMOアンテナシステムを組み込み、裏面接着剤によるどんなタイプの表面への取り付けを可能としています。主に自動車テレマティクス、輸送、遠隔監視アプリケーションに適しており、アンテナ筐体の底面から給電ケーブルが出る構造です。   右下の写真: Series 220573 Sunshade 5-in-1 Antenna Proは、2 x 5G/LTE、2 x Wi-Fi、1 x GNSS接続を提供します。この製品は、5G/LTE MIMOとWi-Fi MIMOアンテナシステムを高品質プラスチック製のコンパクトな防水カバー内に搭載し、ボルトとナットによる固定構成を特徴としています。Series 219264のバリエーションと同じく、アンテナ筐体の底面から給電ケーブルが出る構造です。   Molex Sunshade 5-in-1アンテナは、複数の無線通信プロトコルを組み合わせて扱う広範な周波数範囲を提供し、高い放射効率で長距離接続を確保します。商業車両から無線ITインフラ、通信、ネットワークシステム、または過酷な運用環境での設置まで、幅広いアプリケーションに迅速かつ容易に対応するモジュラー接続ソリューションを実現しています。   Sunshade 5-in-1アンテナの組み込み型セルラー(LTE, 5G) MIMOx2、Wi-Fi(トリプルバンド)x2、およびGNSS機能は広範な周波数バンドスペクトルを備えており、特定の環境でしか機能しない既存アンテナ選択肢の限界という設計課題を克服します。幅広い周波数帯域をサポートするアンテナを配列に組み込むことで、無線アプリケーション設計者は最適なデバイス性能を実現するための必要な接続性を利用できます。   低プロファイル設計のSunshade 5-in-1 Antenna Proは、LTE/5Gフルバンドセルラー、Wi-FiおよびGNSSアンテナを、IK10高耐衝撃といった特性をサポートするコンパクトで堅牢な筐体内に搭載しています。さらに耐久性向上のためIP67規格が対応しており、過酷な環境条件への耐性を備えています。このアンテナは、裏面接着またはボルトナット固定構成のいずれかで使用可能であり、スマート車両、特殊車両、Tボックス、IoTおよび産業IoTテレマティクスシステムへの統合が容易です。   多数の電子デバイスを世界的な無線ネットワークに統合する際、システム設計者は課題に直面しています。これらの課題には、コンパクトなパッケージ内で高放射効率を実現するという設計要求や、ケーブル長やコネクタタイプの制約が含まれる可能性があります。SunshadeアンテナのSMA(オス)コネクタは、調整可能なケーブル長を提供し、FAKRAおよびHFMコネクタに接続可能です。Molex Sunshade 5-in-1 Antenna Proは、金属面および非金属面の両方で優れた性能を発揮します。   Sunshade 5-in-1アンテナは、95 x 95 x 38mmのサイズ、1000mmのケーブル長を持ち、以下の周波数帯域で2ワットのRF出力で動作します: 5G/LTE MIMO用698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz、Wi-Fi MIMO用2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz、およびGNSS用1561-1602MHz。線形偏波設計が特徴で、動作温度は-40〜+85°Cで調整されています。   Sunshade 5-in-1アンテナには2つの品番が用意されています。これにはSunshade 5-in-1 Antenna Pro(220573-1000)およびSunshade 5-in-1 Antenna Lite(219264-0001)が含まれます。製品およびアプリケーション仕様に関する詳細情報は、Molex.comの外部アンテナまたはコンボアンテナウェブサイトで入手可能です。

結論 

電子製品のさらなる小型化、多用途化と携帯性の向上に伴い、ワイヤレス技術およびそれを活用するソリューションはますます賢くなり、より広範に接続されるようになっています。IoT(モノのインターネット)、IoE(すべてのインターネット)、およびVehicle to Everything(V2X)の接続技術は、ワイヤレス技術の進化のスピードとスタイルに勢いを与えています。これらの進化の中でも、アンテナは依然として重要な存在であり、接続性やつながる便利さの増加がもたらす恩恵は言うまでもありません。この記事で紹介するMolexのSunshade 5-in-1アンテナを3つの言葉で表すなら、「多彩」「多機能」「多用途」と言えるでしょう。その構造、構成、そしてアンテナ技術の拡大するエコシステムへの貢献のあらゆる側面において、これが真実である可能性があります。

記事タグ

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
Internet of Things (IoT)
APAC
記事

関連コンテンツ