Arrow Electronic Components Online

USBコネクタとケーブルの詳細な概要

USBタイプC17 3月 2023
USB-CケーブルコネクターがスマートフォンのUSB-Cポートの隣に位置している詳細なビュー。セットアップは木製の表面に配置されており、デバイスのモダンなデザインと機能性を強調しています。この画像は、接続性とテクノロジーの重要性を際立たせています。
すべての記事を表示

USBは、コンピューターとデバイスを接続するためのシリアルバス標準であり、パーソナルコンピューターやモバイルデバイスを含む情報通信製品で広く使用されています。

このインターフェースには長い歴史があり、規格の進化が絶えず続いていますが、依然として技術通信標準の中で一般的に使用されています。本記事では、USBインターフェースの発展、USBの将来性、そしてSame Skyによって導入されたUSB Type-Cコネクター製品ラインについて簡潔にご紹介します。

USBは現在、主要な信号伝送技術となっています

USBは、Universal Serial Bus(ユニバーサルシリアルバス)の略です。いわゆる「バス」とは、システム内のコンポーネント間でデータを転送するために使用される回路構成や通信システムのことを指します。この場合、「シリアル」バスは単一のワイヤ上で1ビットずつデータを送信します。しかし、USBコネクターはシステムコンポーネント間でのデータ送信だけにとどまりません。電力も送信することができ、プリンターやキーボードから携帯電話やフラッシュドライブまで、さまざまなハードウェアデバイスに対応することができます。

USBプロトコルが開発される以前、コンピュータはデータ伝送を行うためにシリアルポートとパラレルポートの両方を使用していました。そして各デバイスは、専用プラグ、コネクター、ケーブル、拡張カード、必要なドライバーを使用していました。データ伝送速度は非常に遅く、パラレルポートの動作速度は約100 kB/秒、シリアルポートの動作速度は115~450 kb/秒でした。

USB 1.0規格は1996年初頭に初めて登場しました。複数の企業によるコンソーシアムの多大な努力の結果、当初は低速で1.5 Mbit/秒とフルスピードの12 Mbit/秒でデータを伝送していました。2000年に480 Mbit/秒の速度でUSB 2.0がリリースされ、2008年には4.8 Gbpsの速度でUSB 3.0がリリースされ、伝送速度がさらに向上しました。その後、USB 3.1や3.0の規格を引き継いだUSB 3.2では、最大20 Gbpsの速度を実現し、現在最も一般的に使用されている規格となっています。最新バージョンであるUSB4は2019年にリリースされ、最大40 Gbpsの伝送速度を誇り、さまざまなデバイスへの導入が徐々に進んでいます。

長年にわたり、USB規格はUSB開発者フォーラム(USB-IF)によってガイドされ、認証されてきました。このフォーラムには700以上の加盟企業が参加しています。USB-IFの活動は、数々の規格のリリースをもたらし、その仕様の伝送速度はますます高速化しています。小型で低コストなUSBインターフェースを通じてスピードやビデオ解像度が向上し、USBコネクタは現在世界で使用されている主要な信号伝送技術となっています。

さまざまなニーズに対応する多様なUSB物理フォームファクター

USBコネクタには多くの種類や物理的仕様があり、さまざまな用途で使用できます。これには以下が含まれます:

  • タイプA: 最も基本的で一般的なUSBコネクタであり、「USB標準A」とも呼ばれます。これは、下流の周辺機器をホストデバイスに接続するために使用されます。平らな長方形の形状は、摩擦によって保持され、簡単に挿入および取り外しできるようになっています。1つのピンから5V DCの電源を供給し、すべての種類のUSBプロトコルと互換性があります。

  • タイプB: タイプBコネクタは、主にUSBコンピュータ周辺機器を接続するために使用されます。このコネクタは上部にわずかに斜めにカットされた角を持つ正方形の形状をしています。タイプAと同様に、摩擦によって固定されます。このコネクタは、2台のホストコンピュータ同士を接続してしまうリスクを回避しながら周辺機器を接続できるように開発されました。このタイプのコネクタは現在も使用されていますが、より一般的にはマイクロバージョンが採用されています。

  • USB Type C: これは最新のUSBインターフェイスであり、リバーシブルの対称デザインを採用しているため、上下どちらの向きでも接続可能で、USB-Cデバイスをケーブルのどちらの端からでも挿入できます。USB 3.2(以前の3.1および3.0)、2.0、1.1信号を送信でき、最大20Gbpsの速度でデータを伝送可能です。また、最大100Wの双方向電力供給(USB PD 3.1を使用することで240Wに拡張可能)を提供し、DisplayPortビデオおよび4チャンネルオーディオをサポートします。Type CはUSB4およびThunderboltもサポートしており、これにより周辺機器がコンピュータに接続され、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現します。

  • MicroおよびMini AおよびB: これらはType AおよびType Bコネクタの小型バージョンであり、物理的に小さい接続を提供しながら、480Mbpsの高速伝送速度とOn-The-Go (OTG)機能を維持します。この機能により、モバイルデバイスやその他の周辺機器がUSBホストとして動作することが可能です。

  • タイプAB: このコネクタは、Micro AおよびMicro Bプラグが単一の受け口タイプに接続できるようにするため、より柔軟性を提供します。

Illustration showcasing various USB connector types, including Type-A, Type-B, Type-C, Mini-A, Mini-B, Micro-A, and Micro-B. Each connector is labeled with pin configurations and functions, such as GND, VCC, and data lines. The image is presented on a grid background with clear text annotations for easy understanding.

さまざまな種類のUSBコネクタは、それぞれ対応するオスまたはメスのコネクタとしか接続できず、互換性はありません。コネクタ自体は標準仕様ですが、その筐体はさまざまな用途に応じて大幅に変更されることがあります。その結果、IP等級(防塵・防水性能)を備えたUSBコネクタが開発され、過酷な環境で使用されるデバイスへの固体や液体の侵入から強固な保護を提供します。

ほとんどのUSBケーブルアセンブリでは、一方の端にひとつのタイプのコネクタがあり、もう一方の端に異なるタイプのコネクタが付いています。Type AからType BやType Cなどは非常に一般的です。Type Cは特に相互運用性のために設計されているため、ケーブルの両端がType Cであるものも一般的であり、Type Cポートの普及に伴い使用頻度が徐々に増加しています。USB 3.0 Micro Bプラグは、より高速なデータ伝送速度に対応するために幅広の接続部を持っていますが、USB 2.0 Micro Bソケットでは使用できません。ただし、USB 3.0 Micro Bポートを持つデバイスは、古いUSB 2.0 Micro Bのオスプラグと接続することが可能です。

Illustration of two connector types: Micro-B and USB 3.0 Micro-B. The connectors are displayed side by side on a grid background with labeled text beneath each. The image highlights the pin configurations and structural differences between the two connectors.

USBコネクタを設計に組み込む際には、いくつかの地域で新しい電子機器に充電ケーブル用のUSB Type Cコネクタを使用するよう規制が導入されていることに注意することが重要です。たとえば、欧州連合(EU)は、2024年からモバイル機器用の充電器がUSB Type Cベースのものにすることを発表しており、2026年にはノートパソコンも対象となる予定です。これにより、EUで販売されるすべてのモバイル機器が同じタイプの充電器を使用することになり、環境への配慮や消費者の不満を軽減する効果が期待されています。

より高速なUSB通信規格の継続的な進化

USB通信規格は、使用されるデバイス間のデータ伝送速度、ハンドシェイクプロトコル、および電源供給仕様を定義しています。長年にわたり、この規格は大幅に改善されてきました。データ伝送速度は、1秒あたり1.5 MbpsのUSB 1.0から20 GbpsのUSB 3.2、そして現在では40 GbpsのUSB4までがあります。各後続バージョンは、インターコネクトハードウェアの新たな進展を促進します。

リリース名 リリース日 ブランド名 最大データ転送速度
USB 1.0 1996年1月 低速 (Low Speed) 1.5 Mbit/s (187.5 KB/s)
標準速度 (Full Speed) 12 Mbit/s (1.5 MB/s)
USB 1.1 1998年1月 USB 1.0の一般的な問題を修正。速度は変更なし。  
USB 2.0 2000年4月 高速、またはハイスピード (High Speed, Hi-Speed) 480 Mbit/s (60 MB/s)
USB 3.2 Gen 1* 2017年8月 SuperSpeed USB 5 Gbps 5 Gbit/s (625 MB/s)
USB 3.2 Gen 2** 2017年8月 SuperSpeed USB 10 Gbps 10 Gbit/s (1.25 GB/s)
USB 3.2 Gen 2x2 2017年8月 SuperSpeed USB 20 Gbps 20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 2x2 2019年8月 USB4 20 Gbps 20 Gbit/s (2.5 GB/s)
USB4 Gen 3x2 2019年8月 USB4 40 Gbps 40 Gbit/s (5 GB/s)
* 以前はUSB 3.1 Gen 1およびUSB 3.0として知られていた
** 以前はUSB 3.1 Gen 2として知られていた

USB通信標準は頻繁に名前が変更されるため混乱を招きますが、現在ではUSB 3.2が最も普及しているUSB標準です。この規格はType AおよびType Cコネクタに対応しており、通信速度は5Gbpsから最大20Gbpsまでと幅があります。しかし、多くのシステムでは異なるバージョンが同時に使用されることがよくあります。新しいUSBバージョンを使用するデバイスと古いバージョンのデバイスが通信を行っている場合、通信は古いバージョンとその速度にデフォルト設定されます。この動作はソフトウェアの機能ですが、標準への互換性はハードウェアにも関連しています。

すべてのType CコネクターはUSB 3.2に対応していますが、一部のType Cコネクターは以前の規格に準拠しているものもあります。Type AとType Bはケーブルによって異なり、異なるコネクターの色は通常、バージョンの違いを迅速に把握するための目印となります。物理的なコネクター規格と通信規格の関係を確認する際には混乱が生じることがよくあります。

元の規格によると、USB接続にはホストが必要です。Type Aコネクターは通常ホストデバイスとして表され、Type Bは通常周辺機器に接続されます。しかし、USB OTG(On The Go)を使用する際にはそのような要件はありません。USB OTGは、USBデバイス(例えばスマートフォン)がホストとして機能し、他のUSBデバイスと接続できるようにする仕様です。基本的に、USBデバイスがコンピュータを介さずに他のデバイスからデータを読み取ることを可能にします。

USB電力供給仕様の進展

USB規格は、もともとデバイス間の接続性を簡略化し、少しの電力を供給するためのデータインターフェースプロトコルとして開発されました。現在では、限られた電力を提供するデータインターフェースから、重要な電力供給手段となり、データインターフェースを兼ね備えた形に発展しました。多くのデバイスがUSB接続を通じて、充電や電力を受け取ることができるようになっています。

多くのメーカーは電力伝送の標準化に向けて努力を重ね、USB Power Delivery(USB PD)規格の形で機能セットを追加しました。Type-Cを使用する場合、USB PDは最大電圧20V、最大電流5A、総電力伝送限界は最大100Wを提供することが可能です。2021年にリリースされたUSB PD 3.1規格では、電力伝送容量が240Wに拡張されました。さらに、電力の方向が固定されることがなくなり、ホストや周辺機器からの電力供給が可能であるだけでなく、複数の周辺機器間での電力管理を最適化することもできます。

USB PDは、これらの高い定格に到達するためにデジタルデバイスがハンドシェイクを行う必要があります。必要なチップが欠けており、ハンドシェイクができない場合、システムは5V/1A標準に戻ります。これはUSBのバージョンや種類には関係ありませんが、USB PD標準をサポートするためには適切な種類が必要です。例えば、バージョン2.0以降に対応するType AからType Cケーブルは、PD機能を使用できます。

仕様最大電力最大電圧最大電流
USB 2.02.5 W5 V500 mA
USB 3.0 および 3.14.5 W5 V900 mA
USB BC 1.27.5 W5 V1.5 A
USB Type-C 1.215 W5 V3 A
USB PD 3.0100 W5/9/15/20 V5 A
USB PD 3.1240 W28/36/48 V5 A

PDはデータを送信しないデバイスにも使用でき、USBからの電力供給のみで動作します。ただし、電力交渉には独立した通信ラインが必要となるため、設計および製造は多くの非USB形式よりもやや複雑です。しかし、PDが幅広いデバイスにわたる充電規格を確立し、充電器を簡素化および統合したことで、この複雑さを相殺し、電子廃棄物の不便さや異なるデバイスごとに複数のケーブルが必要になるという課題を軽減することができます。

USBアプリケーションは様々な電子機器へと絶えず拡大しています

小型フォームファクター、簡単な設計と使用、高速な通信速度、そして強化された電力供給を提供することにより、USBコネクタは非常に広範で成長するさまざまなアプリケーションに使用することができます。これには、デスクトップおよびノートパソコン、ディスクドライブ、プリンター、スキャナー、ジョイスティックおよびコントローラー、ビデオカメラ、携帯電話、スマートテレビ、ゲームコンソールなどが含まれます。一部のデバイスでデータ伝送を必要としない場合、USBコネクタは充電式懐中電灯、充電パッド、その他多くのポータブル消費者向けデバイスへの電力供給専用としても使用できます。

A collection of six gaming accessories illustrated on a light grid background. Items include a charging dock, game controller, joystick, webcam, headphones, and a computer mouse. The design features simple, flat visuals with minimal details and a clean layout.

最新のUSB規格の堅牢性と高速性は、より多くの用途での利用を可能にしています。現在のUSB規格は帯域幅、信頼性、電力供給能力を備えており、データ収集や監視、マシンビジョン、プロセス制御などの産業用途で利用できます。基本的に、240W以下の電力を使用するあらゆる用途においてUSB電源供給が可能です。

Same Skyは、Type A、Type B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B、Type Cなど、多くのUSBコネクタラインを導入しており、これらはUSB 2.0、3.2 Gen 1(旧USB 3.1 Gen 1)、3.2 Gen 2(旧USB 3.1 Gen 2)、3.2 Gen 2x2(旧USB 3.2)、USB4 40GbpsといったさまざまなUSB規格に対応しています。最大40Gbpsのデータ伝送速度と最大240Wの電力供給により、これらのUSBコネクタはほとんどの設計に使用することができます。関連製品はArrow Electronicsのウェブサイトから直接購入できます:こちらから購入

結論

USBは非常に柔軟性のある規格で、データ伝送や電力供給が必要な分野においてほぼ普遍的に採用されています。USBコネクタおよびケーブルアセンブリは、使いやすさと高度な技術仕様を組み合わせることで、製品やシステムの設計者が配線の必要性、煩雑さ、設置スペースを削減し、後方互換性を確保し、全体的なコストを削減するのを可能にします。未来に向けた設計であれ、従来製品を接続する場合であれ、USBの機能を理解することで、設計者はほぼ誰にでも利用可能な製品を作成する助けとなるでしょう。

記事タグ

USB
Arrow Times
記事
APAC

関連コンテンツ