Arrow Electronic Components Online

デジタルヘルスの革新と医療の未来

医療・ヘルスケア24 10月 2022
スマートウォッチで患者を支援する看護師の画像
すべての記事を見る

1928年、ペニシリンの発見は医学と治療法の分野における100年間の大きな変革の始まりをもたらしました。しかし、次の「奇跡の薬」は単一の治療薬ではなく、大量のデジタルヘルスデータを統合し、それを活用して個別化されたケアを提供することかもしれません。

遠隔患者モニタリングのためのウェアラブル技術

自宅での体調モニタリングはかつて、主に心臓血管トレーニングで使用される心拍数測定デバイスに限定されていました。しかし今日では、スマートフォン統合により情報を「自宅に電話」できる幅広い遠隔患者モニタリングデバイスが存在しています。   興味深い技術のひとつは、専用のモバイル心臓テレメトリおよびイベントモニタリングです。心臓モニタリング用に皮膚に装着されたデバイスは、医療専門家に情報を送信します。   専用の心臓モニタリングが基礎的なリスクが知られている場合に使用される一方で、広く使用されているスマートウォッチは、デジタル健康モニタリング技術の目覚ましい機能を備えています。   この技術の中で先駆者と考えられる最新のApple Watchは、以下の特徴を備えています:

  • 不規則性を検知する光学式心拍数センサー

  • 心電図アプリ(リスト装着型心電図技術に関する詳細はこの記事をご覧ください)

  • 血中酸素濃度検出

  • 転倒を検知する慣性センサーが搭載されており、一部の状況では自動的に緊急サービスに連絡します

現在探求されているもう一つの監視および介入技術に「デジタルタトゥー」があります。この技術では、柔軟な電子機器が接着剤を使って身体に貼り付けられます。胸部に貼り付ける専用の心臓モニタリング装置は、この技術の一形態と考えることができます。また、以下で述べるデジタルピルシステムも同様です。デジタルタトゥーは、皮膚のバイオマーカーを通じたモニタリングや、特定の身体部位や特定の時間にターゲットを絞った薬物投与など、多岐にわたる可能性を提供します。

服用可能な「ピル技術」

The miniaturized endoscope capsule photographs mucous membranes of the stomach, small intestine and large intestine, and wirelessly transmits image data

錠剤は通常、薬剤(例:抗生物質)を投与するために使用されますが、飲み込めるパッケージ内に他の「もの」を届けることも可能です。興味深いデバイスの一つが、2017年にFDA(米食品医薬品局)で承認されたAbilify MyCiteピルです。この錠剤は患者の皮膚に貼り付けられたパッチにワイヤレス信号を送ることで、服用されたことを確認します。このパッチはさらにデータをBluetoothによってスマートフォンに送信し、医療スタッフが使用できるようにします。   さらに高度な電子錠剤には、消化器系の画像を撮影し、ワイヤレスで送信する飲み込めるカメラがあります。これらは2011年以降FDAによって使用が承認されており、COVIDの影響で在宅診断オプションとしてこの技術がさらに探求されています。   最後に、まだ開発段階ですが、研究者たちは飲み込めるロボットを実験しています。このロボットは体内で展開して役立つ作業を行うことができます。このようなロボットの潜在的な用途には、外科的介入や適切な内部部位への薬物のターゲット投与などがあります。映画『ミクロの決死圏』や『ファンタスティック・ボヤージ』の世界にはまだ及びませんが、数十年の開発が進めば未来はどうなるかわかりません。

RFIDタグ付け

近年、病院で広く活用されるようになった興味深い技術の一つがRFIDタグ付けです。これにより、薬品、検体、手術器具、さらには人々までもがバーコードを使用する方法に似た方法で追跡できるようになります。タグは物理的に直接目視する必要がないため、この技術を使用して患者の身体をスキャンし、手術後に患者の体内に手術用スポンジが残されないよう確認することができます。この現象は比較的珍しいものですが、非常に重大な事態となり得ます。今後もこの技術のさらなる導入に注目してください。

デジタルヘルスと計算能力: 巨大な可能性

COVID-19との戦いにおける分散型コンピューティングの取り組みや、その期間中の新薬の迅速な開発で見られたように、膨大なコンピューティングパワーが迅速かつ効果的な結果を促進することができます。それはまた、遠隔患者モニタリングデバイスのデータに加え、診療所での訪問情報や従来型の診断データを組み合わせることで、個々の患者の強力なモデル、すなわち新興の表現として「医療デジタルツイン」が生まれる可能性を意味します。そして個々のデジタル健康データは、AIの助けを借りて分析される可能性があり、これにより過去には夢見ることしかできなかった洞察を持つ、より健康的な未来が期待できるようになるのです。

記事タグ

グローバル
Bluetooth
記事
医療 & ヘルスケア
ウェアラブル
NFC RFIDタグとトランスポンダー

関連コンテンツ