Arrow Electronic Components Online

医療ウェアラブル: 患者を前例のない医療メリットへとつなぐ

医療08 9月 2022
ホログラフィックディスプレイ搭載のスマートフィットネストラッカー。
すべての記事を表示

携帯型技術、通称スマートフォンの圧倒的な普及は、比類のないほどの親しみやすさと受け入れられやすさをもたらしました。タッチスクリーンディスプレイという直感的な形式により、直感的で使いやすいコントロールが提供され、消費者は高度に洗練された機能性に完全に馴染むことができています。

タッチスクリーン操作の親しみやすさは、多くの他の市場に受け入れられてきました。洗濯機からコーヒーメーカーまで、最も普通の家庭用機器でさえ高度な操作を備えています。これらの革新は、携帯電話技術のもう一つの側面である「モノのインターネット(Internet of Things、IoT)」によってさらに強化されています。私たちのほとんどにとって、スマートフォンはIoTへのゲートウェイとなり、離れた場所から自宅に接続したり、エアコンを操作したり、さらには車を遠隔で始動させたりすることが可能になります。

IoTは、高速インターネット接続の導入により実現されました。5Gワイヤレス通信ネットワークの導入により、物理的な接続を必要とせずに膨大な量のデータを共有することが可能になりました。デバイスは、どこにいてもインターネットを利用して互いに情報を交換し、変化するニーズや状況に迅速に対応できるようになっています。しかし、IoTの真の可能性は消費者市場を超えたところに存在しています。生活を劇的に向上させる可能性を秘めた最も興味深い革新の一部は、医療分野に見られます。

医療分野の革新

ヘルスケア業界はスマートフォン市場から生まれた数々の革新技術を取り入れ、それを活用して次世代の医療機器を開発してきました。そのコンパクトさと携帯性により、これらの高度な機器はもはや病院内に限定されるものではありません。代わりに、最新の医療機器は患者によって持ち運ばれたり、身につけられたりすることが可能です。

これらのデバイスは、病院にある大きくて扱いにくい機器とはほとんど共通点がありません。小型化された電子設計と簡単なタッチスクリーン操作によって、新世代のウェアラブル技術が、患者が日常生活を続けながらモニタリングされ、さらにはデータに基づいて治療されるという自由を提供することを可能にしました。

近年のスマートウォッチは、小型化と高い機能性の完璧な例です。

スマートフォンとBluetoothで接続し、使いやすいタッチスクリーンインターフェースを備えたスマートウォッチは、装着者の情報を収集し、それを遠隔で医療チームと共有することができます。実際、スマートウォッチとスマートフォンの組み合わせは、多くの病院内機器よりも高い接続性と計算能力を持っています。

A sleek smartphone and a blue wearable smart band are displayed together. The devices feature app icons, including an envelope symbol for messaging.

医療用ウェアラブルデバイスは患者ケアを革命的に変えるでしょう。

糖尿病患者向けに設計された最新のウェアラブルモニターには、さらに優れた例があります。これらは、サイズの縮小と高い機能性の見事な組み合わせを提供します。センサーを使用してリアルタイムで血糖値を測定し、患者の健康と幸福に大きな利益をもたらし、生活の質を向上させます。インスリン送達システムと組み合わせることで、患者が日常生活を続ける中でもモニタリングと治療が可能になります。同時に、5Gネットワークを介して収集および共有されるデータにより、医師は患者の長期的な健康状態を監視できるようになります。

ウェアラブル技術やデータ通信への需要の高まりに伴い、信頼できるパートナーが提供する信頼性が高く安全なコネクタが、医療業界の未来を左右する重要な要素となるでしょう。現場で使用される機器や自己治療の発展により、これまでにない形で患者がコネクタを手にすることになると考えられます。

ウェアラブルデバイス用コネクタ

デザイナーにとって最大の課題の1つは、非常に洗練された技術を小型で使いやすいデバイスに詰め込むことです。このようなデバイスには、バッテリー、コントロール、センサー、ディスプレイを可能な限り小さなサイズに統合する必要があります。ウェアラブルデバイス向けのコネクタは、コンパクトで軽量であり、可能な限り小さなサイズで最高の性能を提供するべきです。

過去には、リボンケーブルはスペースが限られている場合にコンポーネント同士を接続するための人気の選択肢でした。しかし、現代の設計者は、よりコンパクトで高性能なソリューションを求めています。従来のリボンケーブルに代わる最新の選択肢は、フラットフレキシブルケーブル(FFC)と呼ばれるものです。リボンケーブルが絶縁体内に複数の撚り線を組み込んで作られるのに対し、FFCは平らな導体をプラスチックフィルムに結合し、撚り線リボンケーブルよりもはるかに薄い柔軟なケーブルを形成します。

この理由から、FFCはサイズが重要なウェアラブル医療機器に最適です。たとえば、MolexのEasy-Onファミリーコネクターは、細ピッチで低プロファイルのソリューションを提供しており、FFCを他のさまざまなコンポーネントに迅速かつ安全に接続することが可能です。

RFおよびワイヤレスソリューション

最新の医療機器を5Gネットワークに統合するには、高性能なRFコネクタとケーブルが必要です。MCRFシリーズのマイクロ同軸RFコネクタは、高周波のボードとワイヤを接続するソリューションを提供し、デザイナーが無線LAN、GPS、Bluetooth接続を可能にします。超低背PCB取り付けジャックは、事前に組み立てられたケーブルと接続されます。

ワイヤレス通信では、デバイスがデータを送受信するためのアンテナが必要です。Molexは、アンテナ技術を製造する世界最大規模のメーカーのひとつです。技術的専門知識、接続に関する経験、そしてグローバルな足跡を組み合わせることで、Molexはワイヤレス接続のための包括的なソリューションを開発してきました。このソリューションには、小型の表面実装(SMT)アンテナや、Molexのマイクロ同軸ケーブルアセンブリを使用したケーブルアンテナが含まれています。

Two small electronic components with gold and black detailing are shown in close-up.

IoT接続用に特別設計されたMolex表面実装チップアンテナ。

暮らしを向上させる

最新世代の遠隔医療技術は、世界中の患者の生活を向上させています。ウェアラブルデバイスにより、患者は病院や医療センターから離れた場所でも充実した生活を送ることが可能となっています。また、これらのデバイスは分単位で効果的なモニタリングを可能にし、進行中の症状の迅速な診断を可能にするとともに、改善された治療結果をもたらします。

これらの理由やその他多くの理由から、デバイスの接続性は非常に重要です。設計者には、小型サイズで高性能なソリューションを提供できるパートナーが必要です。Molexと協力して、Arrowはお客様に革新的で信頼性の高いソリューションを提供し、明日の医療技術を設計する人々に選択肢と革新の機会を提供することに取り組んでいます。

記事タグ

EMEA
Molex
医療 & ヘルスケア
記事
IP&E
ウェアラブル

関連コンテンツ