Arrow Electronic Components Online

プロフェッショナルバッテリーは、ワイヤレスIoTデバイスに安定した電力を提供します

モノのインターネット02 7月 2022
プロフェッショナルバッテリーは、ワイヤレスIoTデバイスに安定した電力を供給します
すべての記事を見る

現在、市場ではますます多くの電子製品がバッテリーで動作しています。さまざまなバッテリーがデバイスに安定した電力を供給するために使用されています。低消費電力のワイヤレス接続技術と組み合わせることで、これらのデバイスは数か月、場合によっては数年間動作することが可能です。本記事では、バッテリー技術の進化と、Duracellが提供する各種プロフェッショナルバッテリーの製品特性をご紹介します。

異なるバッテリータイプは異なる用途の要件を満たします

バッテリーは人々の生活の中で非常に一般的な製品です。多くの携帯型製品やセンサーはバッテリーで動作しています。設計要件によって、使用されるバッテリーの種類は使い捨てバッテリーと充電式バッテリーに分けることができます。通常、センサーといった低電力消費のデバイスには主に使い捨てバッテリーが使用されます。それらは数か月、または数年に一度交換すればよいことがあります。一方、高電力消費製品、例えばスマートフォン、タブレット、時計などには通常充電式バッテリーが使用されます。それらは数日から1週間以内に充電する必要があるため、充電式バッテリーを使用する方がより経済的で便利です。
 
使い捨てバッテリーは一般モデルと特殊モデルに分けることができます。一般モデルは市販されているAA、AAA、C、D、9Vといった標準サイズの一般的なバッテリーです。これらは化学材料の種類によってアルカリ電池やリチウム電池(LiFeS2)などさまざまなタイプに分けられます。特殊モデルには高電力リチウム電池(アルカリボタン電池)やリチウムボタン電池が含まれます。
 
充電式バッテリーには非常に多くの種類があります。多くのデバイスは専用に設計された内蔵充電式バッテリーを使用しており、消費者が自分自身で交換することは通常できません。しかし、市場には標準サイズの充電式バッテリーもあり、消費者自身が購入して交換することも可能です。

新技術と高品質により、バッテリーの寿命が延びます。

電池業界を代表する最も有名な企業はDuracellです。同社の前身は1920年に設立されたP.R. Mallory Companyで、その時代には主に軍事装置向けの水銀電池を製造していました。1960年には、同社初のアルカリ電池をMalloryブランドで販売し、Kodakのインスタントカメラ用に供給していました。1971年にはDuracellが銅と黒の象徴的なデザインを導入し、初めてテレビ広告を行う電池メーカーとなりました。1973年には、有名な広告キャラクターであるDuracell Rabbitが誕生しました。   2016年までにDuracellはBerkshire Hathawayにより買収され、Berkshireの永久子会社となりました。2018年には、Duracellは新たなB2B技術に投資し、デバイスメーカーがスマートホームから医療機器に至るあらゆる用途向けに高品質な電池を提供できるよう支援しました。2020年にはDuracellは二重のフォーミュラバッテリー組成「PROCELL低電流放電バッテリー」と「PROCELL Intense高電流放電バッテリー」をアジアの専門市場向けに導入しました。現在、Duracellには世界中で2,907人の従業員と300人の研究開発エンジニアがおり、年間販売量は70億個以上の電池に達し、世界No.1の電池ブランドとなっています。   技術製品や産業デバイスのニーズに応じて、Duracellはプロフェッショナルデバイス向けに工業用電池シリーズ「Procell」を導入しています。このシリーズには、標準サイズのアルカリ電池、特殊サイズのアルカリ電池、複数サイズのリチウム電池、要望に応じて提供される充電式電池があります。   Duracellが電池業界でこれほど優れた成果を上げられる理由は、Duracellが技術と品質に注力し続けており、製造に継続的に投資しているからです。その結果、Duracellの電池は一貫性や品質が向上しています。Duracellの電池を使用することで、デバイスの寿命を延ばすことができます。さらに、製品の優れた品質との相乗効果で、デバイスの一貫した性能を最大限に発揮できるようになります。   現在、市場にあるデバイスの90%以上が複数の電池を使用しており、これらのデバイスの性能は電池の性能と密接に関係しています。もし電池に問題があれば、これらのデバイスは容易に故障し、期待通りの性能を発揮することができなくなります。DuracellのPROCELL バッテリーは新しい缶デザイン、技術、プロセスを採用しています。競合他社の旧式の缶デザインや充填率の悪さ、不均一な品質と比較して、PROCELLバッテリーの品質プロセスと管理により、デバイスの性能と信頼性がより一貫性のあるものとなり、運用コストを削減することが可能になります。

ボタン電池の効率を向上させるための継続的な研究開発と革新

Duracellは、新しいデバイスの電力需要に応えるため、ボタン型リチウム電池の研究、開発、イノベーションにも力を注いでいます。ボタン型リチウム電池の品質と効率を向上させるために、Duracellのボタン電池にはメッシュスクリーンデザインが採用されており、カソードとの接触が向上しています。このデザインによりインピーダンスが低下し、性能が向上します。競合他社の製品は通常、カソード位置が一貫していないため、利用率が低く、性能が劣るという問題があります。さらに、カソード缶の製造技術が不十分なため、インピーダンスが高くなり、特に高電流アプリケーションではその差が顕著になり、性能が悪化します。   Duracellのボタン型リチウム電池は、アノード(リチウム)表面に新しいテクスチャを採用することで、より広い表面積を提供し、導電性を向上させています。一方、カソードが配置されたメッシュスクリーンは、高いパルスにおいて活性材料の利用率を向上させ、カソードの完全性を維持します。新しい缶のデザインにより、Duracellの電池はより多くの活性材料を搭載可能となり、高負荷パフォーマンスの改善に加え、低負荷パフォーマンスの向上も得られます。これにより、より高い容量を提供できるようになります。   Duracellは特にIoTデバイスの設計を最適化しています。新しい技術やデバイスの急速な進化は、一次リチウム電池への需要を着実に高めています。Duracell CR123の最適化設計を例に挙げると、デバイスがIoTの放電タイプ(定期的なデータ送信を模擬的に再現する低パルス負荷放電)を使用する場合、競合他社製品と比べ約40%優れており、競合他社の電池はリチウムアノードカットオフ効果により、早期に動作を停止してしまいます。

プロフェッショナルなバッテリーの組み合わせが、プロフェッショナルな用途の要件を満たします。

DuracellのPROCELLプロフェッショナルバッテリーコンビネーションは、世界初のプロフェッショナルバッテリーコンビネーションです。PROCELL Intense高電流放電バッテリーは、主にモーター、ポンプ、その他の駆動を発生させる大電流デバイスの操作に使用されます。一方、PROCELL低電流放電バッテリーは、長期間使用するために小電流を必要とする小電流デバイスに使用されます。   現在、市場ではBluetooth 5.2低消費電力技術の開発が成熟段階に達しています。Bluetooth 5.2を搭載したスマートハードウェアは、ボタン電池1つだけで数年間使用可能です。また、この技術はAndroid、iOSなどのデバイスをサポートしており、より広範囲に利用されるようになっています。この技術は、スマートウェアラブル、ブレスレット、子ども向け腕時計、Bluetoothスピーカー、Bluetooth紛失防止、体温計、体重計、Bluetoothスマートカラーライト、Bluetoothウォーターディスペンサーなどの新製品に応用可能です。さらに、クライアントアプリソフトウェアと組み合わせてこれらのハードウェアを制御することもできます。   温度センサーによる恒温制御や占有検知センサーを例に挙げると、Duracell CR2477バッテリーが使用可能です。Wi-Fiスマートサーモスタットは最大6つの温度センサーを占有検知に使用できますが、作動時にはパルス状の高電流で放電するのが主となります。   さらに、IoTスマートホームのセキュリティ用途では、CR2450やCR2032バッテリーをコントロールパネルやワイヤレススイッチといったスマートホームコントローラーに使用できます。また、AA、AAA、9V、PROCELL AA、CR123バッテリーは、CO検出器、ガスメーター、海洋環境検知器などのセキュリティ用途で使用可能です。そして、CR2032、CR2025、CR1632、CR2477バッテリーは接触センサーや磁気ドアセンサー製品に使用できます。加えて、キャビネットドアロック、シャッタードア、電子ロックといったスマートドアロック用途には、CR123、CR2450、2032、9V、AAバッテリーが使用できます。また、測定ペン、レーザー距離計、電子秤といった工業用機器には、AA、AAA、9Vバッテリーが使用できます。

結論

バッテリーは一見するとただのシンプルなアクセサリーのように思えますが、実はデバイスの性能に決定的な影響を与えます。高品質で安定したバッテリーは、デバイスが長時間稼働し、安定した性能を発揮することを可能にします。もしコスト面だけを考慮して品質の悪いバッテリーを選んでしまうと、デバイスの動作に悪影響を及ぼす結果となります。「小さなことが原因で多くを失う」と言えるでしょう。Duracell PROCELLのプロフェッショナルバッテリーを選ぶことは、スマートホームデバイスにとって最高のパートナーとなるでしょう。

記事タグ

グローバル
Batteries
記事
Internet of Things (IoT)
スマートビルディング

関連コンテンツ