アナログ・デバイセズの新しいRFトランシーバーが軍事および防衛用途に大きなメリットをもたらす
航空宇宙・防衛01 6月 2022
民間の消費者と同様に、軍関係者もよりコンパクトで、より高性能で、使いやすい通信機器を求めています。この文章では、Analog Devices のADRV9002 RFICが、これまでにないほど画期的に小型化された軍事および防衛ソリューションの構築を可能にする方法について学びます。
ADRV9002 RF Agile SDRトランシーバーは、現代のユーザーに以下を含む多くの利点を提供します:
- RFフィデリティの向上: ADRV9002のRF受信機フロントエンドの直線性が大幅に改善され、標準的なノイズフィギュアが12 dB、同時に標準的な入力IP3 (IIP3) が> +20 dBmに達します。オフチップ低ノイズアンプ (LNA) を使用することで、IIP3が> +15 dBmを維持しつつ、広帯域ノイズフィギュアを8 dB未満にすることが可能です。
- 拡張RFチューニング範囲: 30 MHzから6 GHzまで、ADIの広帯域RFトランシーバーの中で最も広いRFチューニング範囲を提供。
- 複数の独立して調整可能なRF受信機(または送信機): 2つのRF受信機 + 2つのRF送信機と、周波数分割複信(FDD)動作をサポートするための2つの独立して調整可能なLOソースを備えた2x2 MIMO対応のRFトランシーバとして提供されます。
記事タグ
Analog Devices
航空宇宙・防衛
通信
RFトランシーバー