Arrow Electronic Components Online

デジタルセンサー、未来への道

センサー09 12月 2021
医療従事者が臨床環境で心拍数データを表示するタブレットを操作している
すべての記事を表示

長年にわたり、センサー製品業界は主にアナログに焦点を当ててきました。センサーはアナログ回路およびコンポーネントを使用して動作しており、その理由の一部はほぼすべての電子測定機器に見られるアナログフロントエンドにあります。アナログセンサーは比較的シンプルなデバイスであり、多くの場合は基本的なアナログ出力を提供し、場合によっては増幅やゲイン、および信号調整を追加してから出力を測定または制御システムに送信していました。しかし、今日ではこれらのシステムはますます高度化しており、その結果として、望ましいシステム性能を実現するために追加の信号処理が求められています。

過去、センサーシステムのエンジニアたちは、既存のアナログセンサーの信号経路にデジタル化を追加することで生じる課題のために、デジタル製品への移行をためらっていました。この変更を行うための研究開発費は、単一の製品タイプ、用途、市場に特化した多くの小規模なセンサー企業にとって手が届かないものでした。過去数十年の間に、いくつかのデジタルセンサーが市場に登場しましたが、標準的なインターフェースや通信プロトコルが欠如していたため、その取り組みは高コストでリスクを伴うものでした。言うまでもなく、デジタル導入は遅々としたものでした。

アナログ信号をデジタル形式に処理および変換できる低コストの電子部品の入手が可能になったことで、アナログセンサーのデジタル世界への移行が本格的に進行しています。過去数年間にわたり、センサーメーカーはセンサー素子、A/D変換、処理能力、メモリ、電力管理、そしてデジタル通信機能を数個のチップに統合し、それをセンサーの内部パッケージに容易に収めることを始めています。さらに、I2CやSPIといった標準的な通信プロトコルの普及により、これらの機能を搭載したセンサーを電子監視および制御システムに簡単に統合することが可能となりました。

センサー製品のデジタル化は、デジタル制御システムと容易に通信する能力を超えた多くの利点をもたらします。例えば、ほとんどのデジタルセンサーには、システム機能に使用されていない時にセンサーをオフにする「スリープモード」機能が備わっています。必要な電力を削減することで、エネルギーハーベスティングや電池で駆動するリモートおよびモバイルシステムの場合、バッテリー寿命が向上します。デジタルセンサーは、アナログモードでは利用できないソフトウェア最適化ルーチンも活用できます。オーバーサンプリングやデジタルフィルタリングといった技術は、センサーの解像度や周波数の識別を劇的に改善することが可能です。一番素晴らしいのは、この性能向上が追加コストなしで実現されることです。すべてソフトウェアによるものです。 

デジタルセンサー製品には、より微妙なメリットがいくつかあります。  デジタルセンサーにはオンボードメモリが搭載されているため、情報を保存することができます。  デバイスの部品番号、改訂レベル、シリアル番号、および校正係数などの不揮発性情報を含めることができ、簡単にアクセスすることが可能です。  センサーソフトウェアには、問い合わせ回数、エラーログ、動作時間などの動的情報をプログラムすることができます。  このデータは、これらのセンサーを使用するシステムにとって、信頼性と品質保証の強力なプログラムを支えることができます。

デジタルセンサー技術により、センサーメーカーは顧客のシステムの独自のニーズに応える製品を開発することが可能になりました。  今日の多くのデジタルセンサー製品には、複数の検知要素が含まれています。  例えば、デジタル湿度センサーには温度センサーが含まれている場合があり、両方のデータを取得し、システムホストプロセッサで少し計算を行うことで、露点を生成することができます。  2つの検知要素(どちらも低コストのセンサーパッケージ内に収められています)のデータを使用して、3つの情報(相対湿度、温度、露点)が生成されます。

今日の複雑なシステムは「スマート」な機能への需要によって駆動されています。そのため、システム設計において追加のデジタルセンサーの必要性が高まっています。システムや製品は能力を向上させるために、より多くの情報を必要としています。製品は周囲の環境、自身の状態や稼働時間、受け取った人間からの入力、その他のシステムとの相互作用に関して認識する必要があり、これらのすべてに追加のセンサーが必要です。これらのセンサーは重要なデータをシームレスなインターフェースを介してマイクロコントローラーに送信し、それによってセンサーから受け取ったデータに基づいて意思決定を行えるようにします。提供されるデータが多ければ多いほど、意思決定はより賢明になります。よりスマートなシステムはより多くのセンサーを必要とします。

デジタルセンサーは、性能と機能が向上しつつ低コストなソリューションを提供できるようになりました。デジタルセンサーへの移行により、より優れた性能を提供しながら、非常に魅力的な価格帯で構築・統合され、顧客の設計要件を満たすスマートなシステムを実現しています。

記事タグ

グローバル
TE Connectivity
Internet of Things (IoT)
記事
センサー

関連コンテンツ