ウルフスピード、正式に会社名を変更
4年間にわたるプロセスを経て、Cree, Inc.は最近、Wolfspeed, Inc.へと社名を変更しました。この変更は、同社がグローバルな半導体のリーダー企業への成功を象徴するものです。このエキサイティングな変化について詳しくは、以下のプレスリリースをご覧ください。
2021年10月4日 – 4年間にわたる大規模な変革を経て、事業の3分の2を売却し、企業のコア戦略を再構築した結果、本日、シリコンカーバイド技術と生産における世界的リーダーであるWolfspeed, Inc.(NYSE: WOLF)の創立が発表されました。この企業は、かつてはCree, Inc. (Nasdaq: CREE) として知られており、包括的で多チャンネルの統合マーケティングキャンペーンの支援を受けて、新しい名称で正式にスタートを切ります。 Wolfspeedは、過去6年間にわたり、同社のシリコンカーバイド材料および半導体デバイス事業部門のブランド名として使用されてきました。その名称は、30年にわたる専門的な知識に基づいており、「Wolfspeed」という名前は、リーダーシップ、知性、忍耐力といった狼の高貴な特性と、同社のイノベーションと運営の速度 – 業界内で比類ないペースを象徴しています。 「本日、Wolfspeedにとって変革的な節目を迎えたことを公式に発表します。私たちは今、純粋なグローバル半導体パワーハウスへと成長しました」と、WolfspeedのCEOであるGregg Lowe氏は述べています。「次世代パワー半導体はシリコンカーバイド技術によって牽引されるでしょう。この技術により、これまでにない可能性が解き放たれ、私たちの生活をより良い方向へ変えることができます。この技術のオリジナルの支持者である私たちは、未来への期待に胸を躍らせています。」 Lowe氏は2017年9月に同社に参加し、創意工夫に基づいたより協力的な企業文化を構築するというビジョンとコミットメントを持ち、効率的な未来を追求する使命を掲げました。現在、複数の業界にわたり総額13億ドル以上の長期的な材料契約、多くの産業で使用可能な総額150億ドルを超えるデバイスパイプライン、そして以前の施設計画を30倍以上上回る生産能力を持つWolfspeedは、シリコンからシリコンカーバイドへの大規模な変革を推進しています。 Wolfspeedの技術は、電動車両への移行を支えるドライブトレインの電化、スマートシティの可能性を解き放つ無線インフラ、再生可能エネルギーの普及を推進するための電力貯蔵などの分野で鍵となる存在です。民間および公共の両部門による、よりエネルギー効率の高いソリューションを求める最近の取り組みは、環境に優しい技術によってより持続可能で良い未来を実現するための強い需要をさらに加速させています。 Wolfspeedについてさらに詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。
記事タグ