Arrow Electronic Components Online

充電式多層セラミックSMD電池

SMDバッテリー29 11月 2021
テクスチャのある金属製の表面に2つのTDK電子部品が展示されています。
すべての記事を表示

単純なガジェットから産業用IoT向けの複雑なデバイスに至るまで、これらすべてにはコンパクトで信頼性が高く、極めて安全な電源が必要です。これらの要求を満たすために、TDKは世界初の充電可能な固体SMD電池であるCeraCharge™を開発しました。

世界初の充電可能な固体SMDバッテリー:  BCT1812M101AG

アプリケーション

  • Bluetoothビーコン送信およびIOTデバイス向けのエネルギー貯蔵

  • リアルタイムクロック (RTC) 用バックアップバッテリー

  • エネルギーハーベスティングデバイスのためのエネルギー貯蔵

  • 電圧と電流を安定化するための補助バッテリー

  • ウェアラブルデバイス

特徴

  • 再充電可能で、エネルギー貯蔵および供給装置向けの長寿命/サイクル時間

  • オールセラミックの全固体構造により、液体電解質の火災、爆発、漏れのリスクを排除します

  • SMT対応チップ、Pbフリーリフローはんだ付け可能

  • RoHS 対応

  • Li系セラミック酸化物電解質/電極および銅集電体

  • スパッタされたCr/Ni/Ag端子電極

今日の生活は、さまざまな技術と異なる容量を持つバッテリーや蓄電池がなければ想像できないでしょう。

あらゆる側面において、将来的にモノのインターネット(Internet of Things)は、超低消費電力の半導体やセンサーの新たな要件に合わせた数十億個もの特別な電源供給装置を必要とします。これらの装置は、エネルギーハーベスティング技術を活用することで、外部電源供給に依存することなく、数年間にわたって機能しなければなりません。エネルギー貯蔵媒体に求められる条件は以下の通りです:小型、再充電可能、安全性、容易な組み立て、低コスト、そして長い耐用年数です。現在利用可能な技術では、これらの要件をすべて同時に満たすことはできません。多くの用途において、TDKのCeraCharge™はこのジレンマを解決する一手を提供します。一般的な技術の多くとは異なり、CeraCharge™ は、充放電中にリチウムイオンが移動する液体電解質を使用せず、固体電池を採用しています。CeraCharge™ は、MLCC(積層セラミックコンデンサ)に似た多層技術に基づいています。

サンプルは2018年12月から入手可能です。  本格的な量産は2019年春に開始されます。

詳細については、以下で登録していただくと、地域のArrow FAEからご連絡いたします。

記事タグ

EMEA
記事
TDK
製品

関連コンテンツ