Arrow Electronic Components Online

TE Connectivityの産業用モーターインフォグラフィック

産業26 6月 2021
自動車用トランスミッションギアや電子部品、さらに小型回路基板のクローズアップ。
すべての記事を見る

TE Connectivityによる産業用モーターに関するこのインフォグラフィックをご覧ください。これらは、ファラデーの電磁誘導の法則に基づいて電気エネルギーを変換または伝達する電磁デバイスです。

電動モーターは、電力の生成および変換における重要な要素です。そのため、現代社会のほぼすべての産業および分野で重要な役割を果たしています。一方で、センサーはモーター制御システムの主要な部品です。 

産業用モーターについてもっと詳しく知りたい方は、TE Connectivityのインフォグラフィックをご覧ください。TE ConnectivityのKMT32B磁気抵抗位置センサーを使用して、サーボモーターの磁極位置や回転角度を測定する方法が紹介されています。また、モーターが起動した際の温度上昇曲線を確認し、温度が過度に高くなった場合にモーターを保護するために電源供給を遮断し、作業員の安全を確認する機能についても説明されています。

記事タグ

グローバル
Internet of Things (IoT)
マグネティックエンコーダー
TE Connectivity
記事
IIOT

関連コンテンツ