Arrow Electronic Components Online

技術革命を受け入れる: 5Gが接続性に無限の可能性をもたらす方法

IoT25 5月 2021
人が夜の活気ある都会の景色を背景にスマートフォンを持って立っている。
すべての記事を見る

 2019年に5Gが導入され、市場に最新世代のセルラー接続が登場しました。それとともに、スマートフォンメーカーはこれまで以上に高速なインターネットアクセスと最先端の機能を提供する新しい端末を発売しました。 

実際に、5Gは、何百万もの人々がリモートで働くことを余儀なくされている時期において、これまでのどのモバイルネットワークよりも急速に普及しました。5Gが提供する高速なワイヤレス通信は、まさに絶好のタイミングで登場したと言えます。

しかし、5G無線通信の導入により消費者が最新世代の携帯電話を利用できるようになった一方で、これは5G技術の真の影響から多くの人々の注意を逸らす可能性があります。消費者にとって強力なツールである一方、5Gはこれまでのどのネットワークよりも産業の世界で遥かに大きな影響を与えることを約束しています。初めて、5G無線通信が提供するデータ速度が従来の有線技術と肩を並べるまでになり、物理的な有線ネットワークの制約からデバイスを瞬時に解放します。

工場内の5G

Industrial robot with operator in factory

過去10年間で最も興味深い進展の1つは、モノのインターネット (IoT) の台頭です。  IoTの中心にあるのは機械間通信であり、電子機器が人間の介入なしに情報を共有できるようにします。5G技術の導入と同様に、この技術の明らかな例は家庭で最初に見られるようになりました。エネルギー計測から食料品の買い物まで、機械は日常生活における役割をますます果たすようになっています。

しかし、明日の家庭におけるIoTの使用は、IoTが設計者に提供する機能のほんの一例に過ぎません。製造業の世界では、インダストリアル・インターネット・オブ・シングス(IIoT)がスマート工場の創造を可能にしました。従来の工場では、機械は隣接する機械と孤立して個々のタスクを実行します。IIoT、またはIndustry 4.0として知られることもあるこの技術は、これらの機械をネットワークに接続し、1つのエンティティとして機能させます。機械はデータを共有し、生産だけでなく、サプライチェーン、メンテナンス、および物流面の管理も可能にします。

産業環境への5G通信の導入により、スマートファクトリーネットワークへのデバイスのさらなる統合が可能になります。メーカーは、施設全体をカバーするプライベート5Gセルを設置することで、最小のセンサーから最大の機械まで、運営の全域から高速データ転送を可能にします。ワイヤレスネットワークの利用により、前例のない柔軟性が提供され、新たな市場需要に応じて製造ラインを簡単に再構成できるようになります。

車両技術および医療機器

Woman initializing a smart bra of the medicine of the future

工場環境の外では、他の産業が5G通信を利用することが可能になります。自動車業界は大きな革命の真只中にあり、電気自動車の需要が増大し、自律走行車や自動運転車が日常的に見られるようになるのが現状です。これにより、車が他の道路利用者と通信する方法を表す新しい頭字語が生まれました:V2X(Vehicle-to-X)。安全において瞬時の判断が重要な環境では、5Gネットワークが提供する高速かつ低遅延な通信が、将来の道路や都市での車両のスムーズな運行には欠かせないものとなります。

より個人的なレベルでは、5Gが医療の提供において重要な役割を果たし始めています。医療機器が小型化し、ウェアラブルテクノロジーの発展が可能になるにつれ、5Gネットワークは遠隔で医療を提供できるようにします。最新世代のMedTechデバイスは、5Gを通じて患者の医療提供者と遠隔で接続可能になります。患者は病院に足を運び医師に会う必要がなくなり、遠隔でモニタリングされ、さらには治療を受けることも可能になり、日常生活を続けることができるようになります。

さらに大きな可能性

今なお、5G革命の完全な可能性はまだ発見されていません。産業、医療、交通分野での応用によって、本物の高速ワイヤレス通信が日常生活に与える影響はすでに見られています。これから数年間で、さらに興味深い可能性が開発されるでしょう。デザイナーは、この要求の厳しい新分野に対して、高速かつ高信頼性を提供する最新のコンポーネント技術へのアクセスが必要になります。

Molexは、5Gの要求に応える高性能接続ソリューションを幅広く提供しています。アンテナは、デバイスが5Gネットワークの一部を形成するために不可欠であり、Molexは、理想的な小型化デバイスに適した低プロファイルアンテナ製品を提供しています。また、Molexは、5Gネットワーク内のデバイスおよびインフラストラクチャに必要な高速コネクタの製造において市場をリードしています。これには、Mirror Mezz Connectorシリーズなど、最大56 Gbpsのデータ速度を実現する低プロファイルのプリント基板(PCB)実装型コネクタが含まれます。また、最新世代のセルラー基地局向けの最先端の高速無線周波数(RF)コネクタも含まれています。

5G技術は私たちの日常生活の多くの側面を革新するでしょう。この新しい技術の設計には、その可能性を最大限に引き出すための適切なコンポーネントが必要です。

アンテナソリューション

RFソリューション

I/Oコネクタ

記事タグ

EMEA
5G
医療 & ヘルスケア
Internet of Things (IoT)
自動車
コネクタ

関連コンテンツ