Arrow Electronic Components Online

ホワイトペーパー: リミットスイッチと基本スイッチが機械の爆発を防ぐ方法

スイッチ01 3月 2021
最新の工業用ボイラールームには、磨き上げられた金属製の配管、タンク、バルブが整然と配置されています。
すべての記事を見る

危険な場所では、スイッチは爆発性ガスや蒸気が存在する中で操作される必要があり、汚れやほこりに満ちた環境、世界の遠隔地、非常に強力な化学物質の周囲で使用されます。過酷な環境に耐えるために、スイッチは防爆仕様のスイッチング要件を満たし、人員、設備、および環境の安全性を確保する必要があります。MICRO SWITCHの危険区域用スイッチは密閉された空洞を通じて保護を提供しており、機械的ねじを組み込んで炎を封じ込めたり冷却したりすることで、周囲環境へのリスクを最小化します。 

はじめに

安全性は、危険な場所で使用するスイッチを選択する際の最重要基準の1つです。多くの場合、これらのスイッチは爆発性の蒸気やガスが存在する環境、汚れや大量の粉塵で満ちた環境、世界の遠隔地、電子機器を非常に速く劣化させる過酷な化学物質が周囲にある環境で操作される必要があります。これらの用途には、石油・ガス掘削装置、農薬や化学物質に満ちた農業環境、極端な気象条件の屋外環境などが含まれ、これらは人員、物資、そして設備に危険をもたらします。

例として、危険な区域では電気機器による火花が原因で、雰囲気が引火、燃焼、または爆発する可能性があります。これにより、こうした用途に選ばれる部品には、安全性だけでなく、信頼性、耐久性、そして長寿命であることが求められます。

 これらの過酷な環境に耐えるために、スイッチは爆発防止のスイッチング要件を満たし、作業者、設備、および環境の安全を確保する必要があります。たとえば、Honeywell MICRO SWITCH 危険場所用スイッチは、密閉されたスイッチ本体内で火花やその他の電気的事象を封じ込めることで、爆発のリスクを減少させることができます。通常の条件下では、これらの火花や電気的事象はそれほど危険ではありません。しかし、発火や爆発の可能性がある物質が存在する環境では、電気部品の火花やアークは危険性があります。MICRO SWITCH スイッチは、密閉されたスイッチキャビティを通じて保護を提供します。このキャビティには機械的なねじ構造が組み込まれており、炎を封じ込めたり冷却したりすることで、周囲の環境へのリスクを最小限に抑えます。

危険場所用リミットスイッチは、泥ポンプ、バルブ位置調整、ピグ位置検出器から穀物コンベヤや穀物ゲートのゲート/ドア監視まで、さまざまな産業用途で使用されています。以下は、危険または爆発性環境でこれらのスイッチが使用されるいくつかの例です。

記事タグ

EMEA
記事
Honeywell
製品

関連コンテンツ