Arrow Electronic Components Online

RJ45または8P8Cコネクタ? 真のイーサネット規格を見つける。

コネクタ29 4月 2021
白い背景の上に、赤い巻かれたイーサネットケーブルが示されています。
すべての記事を表示

RJ45または8P8C コネクター? コンピュータネットワークに関わっているなら、イーサネットケーブルの端にあるコネクターを指して、これらの用語が交互に使われるのを聞いたことがあるでしょう。しかし、これらの用語は実際に互換性があるのでしょうか、もしそうでないなら、この非常に一般的な慣習はどのようにして生まれたのでしょうか?それを今日探ってみましょう。

RJ45 の起源

現在ではイーサネットケーブルを指す際に最も広く使われている用語であるRJ45から始めましょう。RJは「registered jack(登録ジャック)」の略で、RJ45コネクタは、電話ネットワークを接続するための標準化された通信ネットワークインターフェースの一部として元々開発されました。RJプラットフォームのコネクタは、旧来のハードワイヤードコードやかさばるプラグといった電話設置方法のより小型で安価な代替品として開発されました。
 
コンピュータネットワーキングの登場により、データ転送を実行するために新しいが非常に似たコネクタが開発されました:8P8C。

8P8Cの混乱

8P8Cはピンの配列を指し、それによりEight Position, Eight Contactという名前が付けられています。8P8Cコネクタでは、各プラグには約1mm間隔で8つのポジションがあります。そこに個々のワイヤーが挿入されます。さまざまな8P8Cコネクタが存在しており、その中で現代のRJ45イーサネットコネクタが最も普及しています。
 
このような近似性のために、「RJ45」はコンピュータネットワーキング(イーサネット)で使用される8ピンジャック(8P8Cモジュラーコネクタ)の非公式な誤称となりました。
 
8P8CコネクタとRJ45コネクタの違いは、以下の図で示されています:

This image displays two diagrams side by side, illustrating the differences between an 8-position connector and an 8-position keyed connector.

コネクターは、RJ45で使用されるキーイングのために互いに完全に互換性がありません。8P8CコネクターはRJ45レセプタクルに差し込むことができますが、その逆は不可能です。しかし、コネクターの見た目が非常に似ているため、電話ネットワーキングからコンピュータネットワーキングに移行したグループや個人は、キーなしの8P8Cコネクターを誤って「RJ45」と呼び始め、その用語がすぐに広まりました。
 
したがって、業界のほとんどがRJ45コネクターと呼んでいるものは、実際には8P8Cモジュラーコネクターです。
 
今日では、8P8Cコネクターを使用するほぼすべての電子機器が、技術的には誤りであるRJ45コネクターのドキュメントを表示します。この誤った用語の使用は業界全体で広まっており、すぐに変わる可能性は低いですが、多くの人が同じ誤りを集団で犯しており、知識のある人は混乱や議論を避けるために単にRJ45を使用することが多いです。
 
この例は「RJ45」イーサネットコネクターで明確に見られます。RJ45ピン配置には2つの種類(T568AとT568B)があり、技術的にはそれらは8P8Cコネクターですが、厳密にはRJ45コネクターとして言及される可能性が非常に高く、それに関連するすべてのドキュメントも同じ用語を使用します。そのため、明確さを保つために、これらを現代のRJ45コネクターと呼びます。
 
さて、上記で言及したT568AとT568Bピン配置は、コネクター内の8つの個々のワイヤの配列を定義します。これらの配線レイアウトにはそれぞれ独自の色の規約があり、この規約に従うことが電気的な互換性を確保するために重要です。時間が経つにつれ、T568Bがより人気になりました。色の規約の違いは以下のチャートに示されています。

A reference chart displays the wiring pinouts for RJ45 connectors, comparing T568A and T568B standards.

RJ45コネクタのT568AおよびT568B配線ピンアウト。

RJ45と8P8Cの間の重要な違いを知っている人はほとんどいませんが、これら2つのコネクタの歴史と、それがいかにしてイーサネット接続の基盤を形成したかを理解することは、次の広範な接続トレンドを認識するために重要です。
 
現在のコネクタトレンドについてもっと知りたいですか?これらの記事がお役に立ちます。

記事タグ

グローバル
ヒーローイメージ
コネクタ
ワイヤーとケーブル

関連記事