Arrow Electronic Components Online

アンテナソリューション: 業界をワイヤレスでつなぐ

ワイヤレス17 4月 2023
すべての記事を表示

ワイヤレス接続の人気と5G通信ネットワークの急速な成長により、アンテナは日常の設計に欠かせないものとなっています。この技術によって実現されたIoT(モノのインターネット)は、インターネットを通じて互いに通信する機器の世界的なネットワークです。

モノのインターネット(IoT)は、現在、生活の多くの側面で使用される多くの種類のデバイスに影響を与えています。この技術に関する私たちの理解の多くは家庭に関連しています。日常的な家庭用電化製品は、現在互いにデータを共有し、スマートフォンを使用して家主が操作できるようにする機能を備えています。

しかし、IoT対応デバイスの最大の可能性は家庭の外にあります。5G技術の導入に伴い、IoTは農業から医療まで、ほぼすべての産業で応用されています。そのため、多様なアプリケーションに特化し、より迅速かつ効率的なサービスを提供するように設計された最新世代の接続デバイスが重要となります。

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

自動車産業は高速通信を活用することに迅速に取り組んできました。現代の家族向けの車には、最も簡単な車内ステレオから最も高度なナビゲーションシステムまで、さまざまな技術が搭載されています。ドライバーやオペレーターは現在、多くの車外との接続を必要とする多様な機能にアクセスできます。通信の必要性が増加するにつれ、車内で接続性を提供する既存の方法は、最新技術が要求する性能を提供できないことが明らかになりました。この大幅な機能拡張を実現するために、車両設計はこれらの接続を従来とは異なる方法で行う必要があります。これは、ゾーナルアーキテクチャなどの新しい設計コンセプトの結果として、アンテナが自動車設計において非常に重要な役割を果たすことを意味します。

車内外で、多くのタスクにすでにワイヤレス接続が利用されています。車両内において最も重要な接続は、ドライバーの個人デバイスと車両本体との間のものです。これには短距離のBluetooth接続、または最近ではWiFi技術が用いられています。

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

この新しい車内接続性は、「第3の生活空間」というコンセプトを生み出しました。この空間では、デバイスが家庭やオフィスのようにユーザーの体験を向上させます。乗客のキャビンを越えて、今日すでに定期的に使用されているタイヤ空気圧センサーなど、いくつかの短距離無線接続が存在します。これらのデバイスを無線ネットワークに統合することで、物理的なケーブルやコネクタの必要性がさらに減少します。

外の世界

車両は互いに通信し、膨大な量の情報を無線で共有するようになります。初めて、自動車は情報を他の道路利用者や交通管制インフラと共有する動的ネットワークの一部となり、移動をより安全で効率的なものにします。車車間通信(V2X:Vehicle-to-Everything通信)と呼ばれるこの技術は、最大限の帯域幅を提供するアンテナを車両に搭載することを必要とします。

車と外界との接続は、未来における車の使い方において重要な役割を果たすでしょう。モノのインターネット(IoT)への車の統合は、最新の高速5Gネットワークでの接続を必要とし、また最新の衛星ナビゲーションシステムの使用により、車がグローバルポジショニングおよびグローバルナビゲーション衛星システム(GPSおよびGNSS)を利用するようになります。短距離通信であれ長距離通信であれ、高速通信であれ低速通信であれ、これらすべての通信システムの鍵となるのはアンテナシステムです。

スマートファクトリー

産業界のデザイナーは、車両メーカーと多くの課題を共有しています。産業オートメーションは、現代の生産ラインにおいて不可欠な役割を果たしています。シンプルなモーターから複雑なロボットまで、製造装置は最新技術を活用して人間の介入を減らすことができます。この自動化機器は、新しいスマート工場においてさらに重要になっています。

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

従来の工場と対照的に、スマート工場では接続されたデバイスを使用しています。IoTは、産業オートメーションが工場のネットワークと情報を共有する製造環境を作り出します。このデバイス間の双方向通信により、メーカーは柔軟性を得ることができ、需要の変化に迅速に対応することが可能になります。

ワイヤレス通信を活用することで、工場スペースを再構成して代替的なプロセスを作り出すことができます。製造業者は、自社施設内に専用の5Gネットワークを設置し、それぞれの要素をスマート工場に統合したオーダーメイドのネットワークを構築しています。さらにこれを強化するのが、自身のセンサーからのデータやワイヤレスネットワークを介して共有される情報を活用して、工場内を安全に移動できる自律ロボットです。これらの機械はアンテナに依存しています。

モレックスアンテナソリューション

Molexは、世界最大級のアンテナ技術のメーカーの一つです。MolexとArrowは共に、要求の厳しい用途に対応するアンテナソリューションを提供するための技術的専門知識、業界経験、そしてグローバルなネットワークを有しています。

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molexの最新のソリューションには、5GおよびWiFi MIMO(マルチイン、マルチアウト)アンテナが搭載された7-in-1ハブ*が含まれており、今日のデータ需要の高いアプリケーションに最大限の帯域幅を提供します。

新しく登場したSunshade 5-in-1ハブもご利用いただけます。同製品は、低プロファイルで簡単に設置可能な筐体に、同じ高速アンテナを組み込んでいます。 どのような要件でも、Molexはこれらの要求を満たしそれを超える準備が整っており、未来のワイヤレス接続の構築をお手伝いします。  

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*マルチハブ 7-in-1アンテナ - 在庫は2023年10月からarrow.comで利用可能です。

Molexのマルチハブアンテナ技術スナックビデオ(YouTube)を視聴

注目の商品

ここでの商品

記事タグ

グローバル
記事とビデオ
記事
リソース
IP&E

関連コンテンツ