薄膜SMD抵抗器を選択する: 設計にとっての利点
抵抗器05 4月 2021
薄膜抵抗器は、他の選択肢に比べてより多くのバリエーションと細かい許容範囲を提供し、設計者が部品を減らしながら抵抗値の精度を向上させることを可能にします。TE ConnectivityのSMD抵抗器が基板スペースを節約し、デバイスの重量を軽減する方法をご覧ください。
表面実装抵抗器、またはSMD抵抗器は、基板設計において重要な部品です。プロジェクト用にSMD抵抗器を選ぶ際には、主に薄膜抵抗器と厚膜抵抗器の2種類があります。薄膜抵抗器は高精度を目的に設計されており、厚膜抵抗器は高電力を目的に設計されています。素材科学の進歩により、TE社は薄膜設計による省スペース性を提供しながら、厚膜抵抗器の極限的な電力伝達能力に近づく新しい抵抗器を開発することが可能になりました。
TE ConnectivityのSMDソリューションは、改善されたパワー対サイズ比により、製薬製造などの過酷な環境での使用に最適です。高い生産速度や広範囲の温度変化に対応するためには、抵抗器が並外れた安定性を示す必要があります。TEの新しい薄膜抵抗器はまさにそれを実現しています。詳細については、記事をご覧ください。
記事タグ
グローバル
TE Connectivity
記事
抵抗器