Arrow Electronic Components Online

Arduino互換センサーのトップ: Arduinoセンサーの種類比較

センサー24 1月 2021
ロンドンのカナリー・ワーフ駅内で通勤者の様子を写した画像
すべての記事を表示

Arduinoは、複雑な電子ハードウェアをDIYプロジェクトに簡単に組み込むためのユーザーフレンドリーな方法として、試作やものづくりのコミュニティで人気を集めています。しかし、Arduinoエコシステムに取り入れられた多くのアクセサリは、非常にプロフェッショナルな品質で、量産対応可能な電子部品を基盤としているため、Arduinoはエンジニアリングおよびデザインコミュニティにおいてますます価値のあるツールセットとなっています。   通常、機械が人間と相互作用する場合、それはHMI相互作用と見なされます。ただし、この相互作用が発生する方法には非常にさまざまな種類があります。私たちの日常生活では、これらのセンサーと知らぬ間に頻繁に接触しています。その中でも最も一般的でほとんど気づかれることのないセンサーの一つが、モーションセンサーです。

Arduino用モーションセンサー (PIR)

オートライティングされた食料品店の通路を歩いているときでも、高セキュリティ施設の中でも、たいていの場合、何らかの動作検知センサーによって「監視」されています。もし、動作検知アプリケーションを作成することや、この機能をデザインに組み込むことに興味があるなら、このPIRモーションセンサー モジュールをプロトタイプ作成に活用するのを検討してみてください。パッシブ赤外線(PIR)センサーを基に作られたこのArduino対応モーションセンサーは、簡単に設計プロトタイピングを行えるプラグ&プレイモジュールです。このセンサーは120度の感度範囲を持ち、最大7メートル(22フィート)の検知距離を備えており、5V~12Vの電源供給があれば、多くのアプリケーションで「長距離」検知に使用可能です。

Arduinoサーマルカメラ:近距離ソリューション

もし、あなたのアプリケーションがオブジェクトが実際に生きているもの、例えば人間や動物であることを確認するために、より複雑な検知が必要な場合は、近距離であればサーマルカメラが優れたソリューションとなります。このサーマルカメラブレイクアウトボードは、パナソニックのAMG8833サーマルカメラを搭載しており、エリア全体の温度測定を要求されるアプリケーションに人気があります。このGrid-EYE高性能センサーは64ピクセルを備えており、自動ドアオープナーや電子レンジなど、さまざまな製品に設計されています。しかし最も素晴らしい点は、AdafruitのブレイクアウトボードとArduinoの使いやすさのおかげで、プロトタイプ作成が非常に簡単であることです。

Arduino用超音波センサー:より詳細なソリューション

もし、設計において「そこにあるかどうか」だけでなく、「どれくらい離れているか」という情報が必要な場合、非常に人気のある解決策として超音波距離センサーがあります。超音波距離センサーにはさまざまな構成、機能、パッケージがありますが、試作での使用を検討している場合には、Adafruit のアナログ/デジタル出力超音波距離センサーをチェックすることをお勧めします。超音波距離センサーは、単純に音の「コーン(円錐状の波)」が発信源に戻ってくるまでの時間を測定します。この「コーン」の形状は、デバイスの出力や構成に依存するため、測定可能な距離やコストが大きく変動することがあります。上記で言及したセンサーでは、最大6.5メートルの長距離を2cmの解像度で検知できますが、30cm未満の近距離では解像度が低いです。このタイプの超音波センサーを設計に組み込むのは、Arduino を使えば比較的簡単です。

Arduino用赤外線距離センサー

短距離検知には、赤外線(IR)距離センサーの使用を検討してください。超音波を使用するのではなく、赤外線距離センサーは赤外線ライト発光器を使用し、反射して戻ってきた赤外線光をIR受信部で検知します。Arduino互換のSHARP距離センサーは、物体が10cmから80cmの検知範囲内にある場合に、電圧が変化する単純なアナログ信号を出力します。

Arduino用「飛行時間」センサー

非常に正確な解像度が必要なアプリケーションの場合は、Time of Flight (ToF) センサーを使用した設計を検討してください。追跡変数として音や赤外線ではなく、ToFセンサーはレーザーを使用します。タイミング原理は超音波や赤外線と比較的似ていますが、これらの技術とは異なり、Time of Flightセンサーは円錐状ではなく非常に狭いビームを使用します。例えば、Adafruitが提供する使いやすいToFモジュールは、STMicroelectronics製の特殊なToFセンサーを使用しており、5mmから100mmの範囲で1mmの公差で正確な測定が可能です。その他にも似たような構成があり、一部は50mmから1500mmまでの範囲に対応可能なものがあります。さらに、ToFセンサーは超音波センサーのような線形性の問題がなく、この特性によりToFセンサーは特定の用途で非常に価値があります。

記事タグ

グローバル
記事
Arduino S.r.l.
Adafruit Industries
センサー
STMicroelectronics

関連コンテンツ