Arrow Electronic Components Online

つながるエコシステムの設計:接続された生活を推進するデジタル変化

IoT --> モノのインターネット01 1月 2021
グローバルな接続性を強調する、輝く都市の明かりとネットワークラインを持つデジタル地球
すべての記事を表示

インターネットは私たちの生活を永遠に変えました。それは単に私たちが互いに接続する方法だけではなく、私たちのテクノロジーが他のデバイスと接続する方法にも大きな影響を及ぼしました。これがモノのインターネット (IoT) の基盤であり、機械が新しい革新的な方法で情報を共有できるようにします。IoTはユーザーや消費者としての私たちの生活を革新するとともに、家庭の外でも広範囲にわたる応用が可能です。

私たちのつながる生活を可能にする技術は、現代社会の多くの分野に大きな変化をもたらしています。それは、私たちが運転する車から医療を受ける方法に至るまで影響を及ぼしています。これらの進歩を支えるインフラは、有線ソリューションや最新の5G無線ネットワークに関わらず、前例のない速度でデータを伝送することに依存しています。簡単に言えば、高速インターコネクト技術はIoTの信頼性にとって重要な要素です。

接続された産業

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

製造業セクターでは、産業用インターネット(IIoT)の普及に伴い、新しい言葉が登場しました:「インダストリー4.0」です。これは、データを主要な原材料の一つとして活用する最新の革命に与えられた名前です。その結果として生まれたのがスマートファクトリーであり、生産過程のすべての段階で情報を共有するネットワークの一部となる工場内のすべての機械が統合されています。
 
工場のすべてのレベルでデータ処理を統合することで、メーカーは従来の方法では実現が難しいほど迅速に現在の需要やトレンドに対応することが可能になります。このような工場の即応性のおかげで、メーカーは新製品を消費者により迅速に開発・提供することができます。

スマートシティとスマートグリッド

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

製造プロセスのあらゆる側面を監視する同じ技術が、都市にも展開されています。一例として、現代技術はエネルギーの生成方法を変革しました。従来の電力網の集中型構造と比較すると、小規模な発電所は効率的な代替手段となっています。分散型エネルギーリソース(DERs)として知られるこれらは、従来型の発電所を補完するため、風力や太陽光発電といったお馴染みのものに加え、バイオマス燃料の発電所や地熱源を含む新技術を統合しています。

IoTを可能にする同じ技術が、新たな電力管理のアプローチで活用されており、「スマートグリッド」として知られています。リアルタイムデータを利用して分散型電力生成ネットワークを制御し、地元消費者の需要と電力ネットワークの供給の関係が自動的に管理されます。このような技術は、交通管理や公共交通システムにも応用可能であり、効率的で快適な居住・就労環境を提供する都市を創り出すことができます。       自動車産業もまた、接続技術を積極的に取り入れています。家庭用の車は、環境からリアルタイム情報を収集する接続デバイスへと進化しています。このデータは車内診断システムと組み合わせられ、ドライバーに最適な状況認識を提供します。さらに、これらの現代的な車両に組み込まれている接続性によって、メーカーが性能を遠隔から監視し、重大な状況に陥る前にメンテナンスの必要性をドライバーへ通知できるようになります。

ウェアラブル技術

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

医療業界は、ワイヤレスおよび接続された機器の力をいち早く認識しました。患者のモニタリングのための従来のソリューションは、不便な有線接続を使用していました。しかし、微細化された電子機器と高速で安全なワイヤレス接続の最新技術開発により、現代のウェアラブルセンサーは軽量かつ高性能なものとなっています。完全に接続されたデバイスにより、患者をリアルタイムでモニタリングすることが可能となり、慢性的な疾患を持つ患者が自宅で治療を受けることができます。これにより病院のベッドの需要が減少し、医療が各患者のニーズに合わせて調整可能となります。

接続されたデバイスの設計

さまざまな種類のデバイスが、私たちが生活する接続された世界においてますます重要な役割を果たしています。デザイナーは、高速でデータを共有しながら、小型化を活用できるソリューションを作り出す課題に直面しています。この状況は、それらのデバイスで使用されるコネクタに特に厳しい要求を課しています。
 
データの伝送がギガビット/秒の範囲に達している現在、コネクタが信頼性の高い安全な回路を構築する能力はますます重要となっています。同時に、ウェアラブル技術、モバイル端末、車載デバイスなど、スマートデバイスのポータブル性により、高速コネクタが過酷な使用条件に耐えることが求められています。
 
衝撃や振動への耐性は、これらのデータ集約型アプリケーションにおいて重要な検討事項です。過酷な状況下では、一時的な開回路が発生する可能性があります。低周波の電気システムは、1マイクロ秒の隙間であれば影響を受けないほど堅牢です。しかし、現代のデバイスが10Gbps以上の速度でデータを処理する必要性から、1マイクロ秒の信号遮断でも重要な情報の損失につながる可能性があります。コネクタはこれらの状況に耐えられる接触性を提供するよう設計される必要があります。
 
しかし、低背型デバイスの台頭により、物理的により堅牢なコネクタが求められています。同時に、より小型のパッケージサイズと微細なピッチも必要です。従来の基板間コネクタは、柔軟なプリント回路(FPC)を利用した低背で軽量な代替品に取って代わられています。
 
Molexは、小型サイズ、堅牢な設計、高パフォーマンスを組み合わせた適切なコネクタの重要性を理解しているメーカーです。接続された世界におけるソリューションにとって、これらの特性は重要であり、デザイナーは自分たちが直面する課題を理解しているソリューションプロバイダーを探す必要があります。MolexとArrowは、革新的で信頼性の高いソリューションを顧客に提供し、明日の技術を設計するデザイナーの選択肢を提供するという取り組みを共有しています。

記事タグ

EMEA
Molex
スマートシティ
アンテナ
Internet of Things (IoT)
医療 & ヘルスケア

関連コンテンツ