Arrow Electronic Components Online

ブザーの基本: 技術、音色、および駆動回路

コミュニケーション07 1月 2021
音符付き小型電子ブザー
すべての記事を表示

ブザーは、電子製品とユーザー間のコミュニケーションを提供するための、効果的で手頃な方法を提供します。このブログ投稿では、Same Skyが磁気ブザーと圧電ブザーの違いについて解説し、それぞれの用途に適したものを選択する方法を説明します。ここでは、これらのブザータイプの構造、電圧、電流、音圧レベル(SPL)能力などの違いについて詳しく学ぶことができます。   製品とユーザー間で情報を伝える方法には多くの選択肢があります。オーディオ通信の中で最も一般的な選択肢の1つがブザーです。デザインプロセスにおいて、ブザーの技術や構成について理解することが役立つので、このブログ投稿では、Same Skyが典型的な構成を説明し、ブザーの音色の例を提供し、一般的な駆動回路の選択肢を紹介します。

磁気ブザーと圧電ブザー

ブザー設計で使用される最も一般的な技術は、磁気技術と圧電技術の2つです。多くの用途で磁気ブザーまたは圧電ブザーのいずれかが使用されますが、どちらの技術を選択するかの決定は、さまざまな制約に基づいています。磁気ブザーは圧電ブザーと比べて、より低い電圧で動作し、より高い電流を必要とします(1.5~12V、20mA以上)。一方、圧電ブザーは通常、磁気ブザーよりも高い最大音圧レベル(SPL)を備えています。ただし、圧電ブザーの高いSPL性能は、より大きな設置スペースを必要とすることに留意する必要があります。   磁気ブザーでは、コイルに電流が流れることによって磁場を生成します。電流が存在するときにコイルは柔軟な強磁性ディスクを引き付け、電流が流れていない際にディスクは「休止位置」に戻ります。磁気ブザーの音は、強磁性ディスクの動きによって生成され、これはスピーカーのコーンが音を生成する方法に似ています。磁気ブザーは電流駆動型のデバイスですが、電源には通常電圧を使用します。コイルを通る電流は、印加される電圧とコイルのインピーダンスによって決まります。

Illustration of an electromagnetic coil mechanism

一般的な磁気ブザーの構造

圧電ブザーは磁気ブザーと似た用途で使用されます。圧電ブザーは、圧電材料の円盤の両面に電気接点を配置し、その円盤をエンクロージャ内で端部で支持することで構成されます。2つの電極間に電圧が加えられると、圧電材料はその電圧により機械的に変形します。ブザー内の圧電円盤のこの動きは、磁気ブザー内のフェロ磁性円盤や上述したスピーカーコーンの動きと同様の方法で音を生成します。

Illustration showing a labeled diagram of a piezo disk and electrode

一般的なピエゾブザーの構造

ピエゾブザーは磁気ブザーと異なり、電流ではなく電圧によって駆動されます。ピエゾブザーはコンデンサとしてモデル化される一方で、磁気ブザーは抵抗と直列接続されたコイルとしてモデル化されます。磁気ブザーとピエゾブザーの音の周波数は、ブザーを駆動する信号の周波数によって広範囲にわたって制御可能です。ピエゾブザーは入力駆動信号の強度と出力オーディオのパワーの間に比較的線形な関係を示しますが、磁気ブザーの場合は、入力駆動信号が低下するとオーディオ出力が急速に減少するという特性があります。

A graph comparing sound pressure levels against applied voltage Piezo and Magnetic

圧電ブザーと磁気ブザーにおける駆動信号と音声出力の関係を示すグラフ

磁気または圧電インジケーター用のアプリケーション回路

Circuit diagram illustrating the connection of a magnetic or piezo indicator

インジケーターは動作するために直流電圧のみを必要とし、電圧が存在する際には音が発生します。

磁気変換器の応用回路

A technical illustration showcasing a magnetic transducer circuit diagram

磁気変換器には、ブザーを駆動するための励起波形が必要です。励起波形には任意の波形や広い範囲の周波数を使用することができます。回路図におけるスイッチは励起波形を増幅するために使用され、通常はBJTまたはFETのいずれかが使われます。ダイオードは、スイッチ(トランジスタ)が迅速にオフされる際に発生するフライバック電圧をクランプするために必要です。

圧電トランスデューサ用のアプリケーション回路

A schematic of a piezo transducer circuit featuring labeled components

ピエゾトランスデューサは、磁気トランスデューサと似た回路で駆動することができます。ピエゾトランスデューサに並列に接続されるダイオードは必要ありません。これはピエゾトランスデューサのインダクタンスが小さいためです。ただし、スイッチが開いた際に電圧をリセットするための抵抗が必要です。この回路は通常、ピエゾトランスデューサを駆動するためには使用されません。その理由は、抵抗が電力を消費するからです。別の回路を使用することで、トランスデューサに印加されるピックからピック電圧を増加させ、ピエゾトランスデューサの音量を増加させることができます。

ピエゾトランスデューサ用のフルブリッジ回路

A detailed diagram showcasing the electrical connections of a piezo transducer

フルブリッジ回路は、ピエゾトランスデューサを駆動する際によく使用されます。4つのスイッチからなるフルブリッジを使用する利点として、トランスデューサに加えられるピーク間電圧が、供給電圧の2倍になる点が挙げられます。フルブリッジドライバを使用することで、トランスデューサに加えられる電圧が倍増するため、音量が約6 dB増加するという結果が得られます。

結論

ブザーは、電子製品とユーザー間のコミュニケーションを提供するためのシンプルで低コストな手段です。圧電ブザーと磁気ブザーは類似した用途で使用されますが、主な違いは、磁気ブザーが圧電ブザーに比べて低電圧・高電流で動作する点であり、圧電ブザーは一般的に大きなフットプリントでより高いSPL(音圧レベル)を提供する点です。インジケーターとして構成されたブザーは、動作にDC電圧だけを必要としますが、使用可能な音の周波数は1つに限定されます。一方、トランスデューサーは外部回路を必要としますが、より広範な音の周波数を提供します。

記事タグ

グローバル
記事

関連コンテンツ