Arrow Electronic Components Online

ケーブル多芯

多芯ケーブルとは、外側の被覆内に複数の小さな導体やワイヤーが収められており、すべて他の導体とは独立して配置されたケーブルのことです。各ワイヤーは電気的に絶縁されています。

多くの家庭で見られる複数の独立導体を持つ一般的なケーブルとして電話線またはCat 5/5e/6ケーブルがあります。複数の導体ケーブルを持つ利点は、1本のケーブルを引くか配線することで、複数の独立した導体にアクセスできることです。多芯ケーブルを1本使う方が安価であるだけでなく、はるかに簡潔で使いやすいです。

システムが動作するために複数の導体が必要で、複数の異なる信号が似た場所に伝わる必要があるが、同じ導体を使っています。 多芯ケーブルを使うことで各導体を分離でき、各導体に個別に電気信号を配置できるため、信号の速度が遅い場合でも信号の破損を排除できます。

多芯ケーブルは低速や電力分配・供給に適しています。高速信号が各導体に存在する場合、それに対応する信号線と密に撚り合わせることで、差動ペアとして動作するように構成されています。これがカテゴリー5ケーブルの巻き上げ設計であり、導体上で高速信号を送ることを可能にします。

3,529

総製品数

すべて表示