Arrow Electronic Components Online

ヒートシンク

ヒートシンクは、電子製品で熱交換器として使用される機械装置です。部品内の電力消費による熱エネルギーはヒートシンクによって遠ざけられ、それに伴う温度上昇を抑えています。

ヒートシンクは、さまざまな取り付け方法、や固定方式があり、冷却対象となる部品パッケージに応じた種類が用意されています。 形状や大きさも様々で,、ファンや液冷システムが併用されることもあります。ヒートシンクにはアルミニウム、アルミニウム合金、ベリリウム酸化物、真鍮、セラミック、銅など多くの材料が使用されています。これらはさまざまな材料表面仕上げのオプションで提供されています。

ベリリウム酸化物は高出力RFデバイスに使用されています。ベリリウム酸化物は簡単に壊れやすいため、取り扱いには十分注意が必要です。粉末の形態はアスベストよりも吸入が危険です。 一部の国では特別な処分措置が義務付けられています。

ヒートシンクは、用途での使用に適しているかどうかに関していくつかの重要な仕様があります。温度上昇時の電力消費は、指定された温度の環境に置かれているときにヒートシンクが放散できる最大熱量を示します。力気流に対する熱抵抗とは、ヒートシンクフィンを通る気流に基づいて消費される電力1ワットあたりの温度上昇の指標です。これは通常、リットル毎分(LPM)で表されます。自然空気や静止空気での熱抵抗とは、ファンなしで燃え散るワットあたりの停滞温度上昇を指します。

ヒートシンクには接着剤、ボルト、クリップ、基板ロック、プレスフィット、熱伝導テープ、はんだ付けなど多くの取り付け方法があります。ヒートシンクと冷却対象デバイスとの間の熱伝導性を高めるために、シリコンサーマルグリースやサーマルパッドが使用されることもあります。接続される装置の部分が電気的に通電していないよう注意が必要です。もし通電している場合には、絶縁性サーマルパッドの使用が必要です。相変化ベースのインターフェース材料は、固体と液体の相変化を利用して非常に効率的な界面を作り出すペーストやパッドの形で提供されています。これらは一度熱循環を行う必要があり、これによりインターフェースの空洞に流れ込み、指定された通りに動作します。

2,483

総製品数

すべて表示