電流制限スイッチ
電流制限スイッチは、負荷に電流制限スイッチを備えた集積回路デバイスです。これらは、重容量負荷や短絡負荷が発生する可能性のあるアプリケーション向けに使用されます。電流制限スイッチは、電流を能動的に検知し、電流制限閾値を超えていないか検知することで短絡および過電流保護を提供します。スイッチが1つある場合もあれば、複数のスイッチを組み込んでカスタマイズしている場合もあります。用途には、USBのように、同じ接続上のデータと電源を組み合わせる保護インターフェースが含まれます。
これらのデバイスは、引き出せる電流の上限を設定することで動作します。これは定流モードと呼ばれ、負荷が生じる電流がデバイスが設定した閾値を超えたときに発生します。デバイスは一定の過電流応答時間で動作し、回路の損傷を最小限に抑えるために通常はできるだけ高速であることが求められます。電源を上げるソフトスタート機能が内蔵されていることもあります。デバイスのオン・オフ時の電流サージを最小限に抑えるために、上昇・下降時間が制御されています。多くのスイッチには、高い正負の電圧スパイクを除去するための過渡電圧抑制器(TVS)が内蔵されています。
電流制限スイッチは通常、各チャネルを連続的に流れる電流に対応できる定格があり、制限機能を提供します。インターフェース仕様に対応するために固定電流制限が設けられている場合があり、製品が規制に準拠し販売できるようになっています。また、ユーザーが調整できる閾値設定がある場合もあります。電流制限スイッチは通常、その用途に関連する他の機能を実装しています。これには高い静電気放電保護である逆流遮断と過熱保護が含まれます。
1,577
総製品数