Arrow Electronic Components Online

レジスター

レジスタは、制御機構を増やすために追加の回路部品を持つラッチです。 通常、この追加制御は単なるイネーブル信号であり、コントローラーの意思で有効化または無効化が可能です。 つまり、ラッチのリセットと設定のための信号は常に正確または望ましい信号を維持する必要はなく、イネーブル信号が有効である場合にのみ、そのライン内のデータが正確である必要があります。

ほとんどの場合、SRラッチに追加されるいくつかのゲートがこれを実現します。 SRラッチは2つのNORゲートで構成され、各ゲートの一つのの入力はもう一方の出力に接続され、もう一方の入力は異なる信号用のSET線とRESET線です。 この単純な構成では、SET線やRESET線を高電圧に設定するとラッチの出力が変化し、数百万本の異なる信号線を維持する必要が生じる可能性があります。レジスタは各NORゲートの前にANDゲートを配置し、両者とも1つのイネーブル入力を持ち、もう一方の入力はSET線とRESET線です。 したがって、ある時点ののSET線とRESET線が何であれ、イネーブル信号が高くなるまでは影響がなく、ANDゲートが信号を通過させる可能性があります。 レジスタは現代の電子機器全体で使われており、計数回路やメモリ、プロセッサデバイスなどでよく使われています。

174

総製品数

すべて表示