Arrow Electronic Components Online

ラッチ

ラッチは単純な電子部品であり、各部品内にメモリ状態を保持するよう設計されています。 また、双安定マルチバイブレーターファミリーの一種であり、出力は2つの異なる電圧出力で安定した状態を維持できます。 また、出力電圧はラッチの電流出力状態と入力状態の両方に依存します。 この二つの組み合わせが新しい出力を何らかの形で決定しますが、相互依存しています。

最も単純なラッチはSRフリップフロップです。 これは2つのNORゲートで構成され、その入力のうち1つはもう一方の出力に接続されています。 その他の入力はSET入力およびRESET入力と呼ばれます。 SETパルス(高電圧)がラッチに渡されると、出力はハイになり、SET入力が0になってもその状態を維持します。. 出力はSETパルスがハイに設定された場合にのみ変わり、その場合出力は0になり、再びSETが高くなるまでその状態が続きます。 この動作は双安定マルチバイブレータの動作であり、入力は変化しても現在の出力には影響しません。 ラッチは揮発性メモリボードの一部として用いられることが多く、これは入力が継続的に駆動されている場合にのみ昨日することを意味します。 それがなければ、フリップフロップの状態は保証も維持もされません。

2,499

総製品数

すべて表示