Arrow Electronic Components Online

モノスタブルマルチバイブレーター

モノスタブルマルチバイブレーターは、単一の安定状態のみを持つマルチバイブレーターです。この状態は、容量性、抵抗性、トランジスタネットワークの実装によって高または低のいずれかになります。 しかし、この回路は二つの状態の回路であり、逆の状態にあることもあります。 この状態は不安定状態であり、マルチバイブレータ回路の外部からの信号によってトリガーされなければなりません。

このタイプのマルチバイブレーターの利点は、不安定状態に入る時間が回路のRC定数に一貫していることです。 言い換えれば、不安定状態が適切な信号によってトリガーされると、デバイスが安定状態に戻るまで一定時間パルスが出力されます。

単安定マルチバイブレーターは、内部的に発振パターンを発生させないものの、振動回路の一種とみなすことができます。 ほとんどはトリガーパルスと共に使用され、マルチバイブレーターパルスの開始時刻を正確に計らせます。したがって、マルチバイブレーターの出力周波数はトリガー周波数と一致します。唯一の条件は、トリガーの波長がマルチバイブレーターのパルス幅より大きくなければならないことです。

662

総製品数

すべて表示