論理ゲート
論理ゲートは電気的要素であり、電気入力を受け取り、それに対してブール関数を用いて論理的計算を行いその結果として単一の結果を出力します。 論理ゲートは現代のコンピュータすべてに数億台存在し、プロセッサやメモリによって実行されるすべての操作の構成要素を形成しています。さまざまな材料や部品で作られますが、最も一般的であるのはトランジスタベースのゲートです。MOSFETは集積回路製造の容易さから最も一般的です。
最も一般的な論理ゲートにはANDゲート、ORゲート、インバータゲートがあります。 単純なANDゲートは2つの入力を受け取り、それらが両方とも論理的1であるかどうかを判定します。. もしそうなら、ゲートの出力は1となり、そうでなければ0となります。. 単純なORゲートは2つの入力を受け取り、どちらかもしくは両方が1かを判定します。 もしそうなら出力は1、そうでなければ0となります。 この場合、3つの異なる入力が1を出力し、1通りの入力パターンで出力が0になります。インバーターは単に1つのデジタル値を切り替えるだけです。つまり、1は0に、0は1に変換されるという、ゲートの中で最も単純なものです。
ゲートは通常、複雑な作業を実行するためのはるかに大きな数学的・論理的システムの一部ですが、単純なゲートはしばしばシステム
9,963
総製品数