ALU
ALUとは算術論理ユニットのことです。これは現代のコンピューティング世界のあらゆるCPUプロセッサの基本的な構成要素です。論理的には、その性能と応用は比較的理解しやすいです。ALUの入力にはビット形式の整数2個が適用され、別の端末がその入力を操作するための命令を受け取ります。これらの指示は、ユニット名の通り、足し算や減算などの数学的計算です。 ALUがコマンド操作を終えると、正しい値を出力します。
この2つの入力は、オペランドと呼ばれ、つまり操作される情報です。 必要な操作の命令はオペコードと呼ばれます。 現代のALUデバイスは、提供されたオペランドに対して多くの簡単な機能を実行できます。基本的な加算・減算に加え、データを左右にシフトしたり、データを反向きにしたり、ANDORデータを処理したり、手つかずのデータを送ったり、1分の増減や減分したり、何らかの方法でデータを回転させたり、さらに多くの可能性があります。 ほとんどの設計がALUに求める唯一の要件は、これらの操作が非常にシンプルかつ高速であることです。 より複雑な数学的要件には、ALUの単純なメカニズムを利用して最終的に答えを導き出す高レベルの処理回路が存在することが多いですが、ALU自体はこれらの複雑さを実行しません。
20
総製品数