イメージセンサ
デジタルイメージセンサーは、光の強度を測定するための集積回路です。画像センサーは過去10年間で普及し、携帯電話、コンピューター、デジタルカメラ、自動車などにも搭載されています。フィルムはイメージセンサー技術の進歩により、ほぼ時代遅れとなりました。
主要なイメージセンサー技術は、電荷結合素子(CCD)と相補性金属酸化半導体(CMOS)です。両者はほぼ同時期に作られたものの、CCD画像は優れた画質により長年にわたり市場を支配していました。製造技術の進歩に伴い、CMOSイメージャーは最終的に実用的な選択肢となりました。現在、CMOSイメージャーは低コストの民生用電子機器分野で主流となっている一方で、CCDは依然として優れた画質を提供しますが、その代償として速度は低下しています。
考慮すべき重要なイメージセンサー仕様がいくつかあります。キャプチャされるピクセル数は通常メガピクセルで示されます。ピクセル数はセンサーごとに大きく異なります。ピクセルサイズはセンサー上で各ピクセル専用の領域を指します。大きなピクセル領域ほどより多くの光子を受け取ることができるため、一般的によりクリーンでノイズの少ない画像を提供します。特定のセンサーサイズの場合、ピクセル数を増やすと画素面積が減少し、画素面積の減少に伴い画素面積は増加します。画像センサーのもう一つの重要な側面は色情報を捉える方法です。シングルチップセンサーはバイエルフィルターを使って各ピクセルで赤、緑、青のみを捉えます。3チッチップカメラは、すべてのピクセルでBをキャプチャします。
925
総製品数