Arrow Electronic Components Online

RFディテクター

無線周波数(RF)検出器は、無線または有線(RFケーブル上)の物理的伝送媒体におけるRF波の存在を検出するための装置です。これらはRFパワー検波器またはRF応答検波器とも呼ばれ、デバイスやモジュールとして提供されています。RF検波器は、物理媒体上の信号やノイズの監視を目的とした専門的な試験製品を指すこともあります。これらは機器が正常に動作しているか、干渉信号の有無を検査するために使われます。また、監視機器の存在を検知するためにも利用され、対監視戦略の一環として利用されます。

RFパワー検出器にはいくつかのタイプがあります。これらはRF回路やシステムで、特定の帯域におけるRF信号の送信出力レベルを検出するのに役立ちます。これらは通常、ダイナミックレンジおよび周波数スペクトル帯域で動作するように指定されています。これらは信号の受信信号強度指標(RSSI)レベルを決定するために使用できます。通常、正確な電力レベルを得るための一般的な応答時間を指定し、エンベロープ検出や追尾機能も組み込むことができます。特定の狭い帯域幅部分を評価できるように、外部部品が信号の帯域を制限することが必要になる場合があります。

RFパワー検出器は、広帯域符号分割多接続(WCDMA)やその他のCDMA変調リンクなどの用途で使用されます。通常、RMSパワーレベルを出力し、RF信号の対数値から実行値への変換に使用できます。信号強度と関連するRSSIの監視は、送信機の増幅出力を制御することで送信機の効率を向上させます。受信機はこれらを自動利得制御(AGC)ループの一部として利用できます。

154

総製品数

すべて表示