Arrow Electronic Components Online

プリスケーラー

プレスケーリングデバイスは、クロックのような高周波信号を他のデバイスで利用するために低周波に還元する必要がある場合に使用されます。 プリスケーラはこの周波数を一定量で低減するよう設計できますが、整数のデバイザーによって必要であり、他の数値で使用することはできません。 この変換が行われると、出力信号は動作しない他の部品を駆動するために使われ、最初にクロックされたのと同じ高周波で動作させることができます。通常、プリスケーラは回路内で機能する位相ロックループの参照クロックを生成するために使われます。

これらのデバイスは、論理ゲートやレジスタを用いるさまざまな技術を用いて設計されています。 これらの装置の異なる組み合わせを用いて、 の修正が可能です。高周波 . プリスケーラからの修正信号がカウンターやタイマーに入力されると、これらの装置の新しいクロック周波数として機能します。 回路にはこれらのデバイスが複数存在し、グローバルクロックを下流側のデバイスの要求に応じて異なる周波数へと低減することができます。

104

総製品数

すべて表示