ソリッドステートリレー - SSRs
ソリッドステートリレーは、機械部品を一切必要としないスイッチングリレーです。これにより、一般的な電気機械式リレーよりも寿命が長くなることが通常あります。また、外部制御信号が別の端子を通じてリレーに渡された際に電源端子と負荷端子がスイッチされる単純なオン・オフスイッチとして設計されることが最も一般的です。 この時、スイッチングは非常に速く行われ、負荷に電力が供給されます。通常はパワーMOSFETトランジスタを用いて。
リレーは交流または直流のスイッチング容量で設計・使用可能ですが、どちらのシナリオにも対応できるように内部構造を改造する必要があります。 リレーは交流または直流のスイッチング容量で設計・使用可能ですが、どちらのシナリオにも対応できるように内部構造を改造する必要があります。 直流リレーは単一のMOSFETで動作可能で、ソースとドレインはメイン回路の電源と負荷に接続され、制御信号はパスゲートに接続されています。また、複数のトランジスタを並列に配置することで、数百アンペア単位の電流流位を高くすることができます。 ACスイッチは、リレーがオフ状態にある場合、1つのMOSFETでは両方向の電流を抑制できないため、少なくとも2つのトランジスタが必要です。 電源が接続された2つのトランジスタは、電源が切れているときに電流を遮断し、制御信号が有効になったときに電力を渡すために使用されます。
5,611
総製品数