LED電源
Arrow.com では、RECOM、Mean Well、Autec、CUI、MOONS、Osram など、業界トップのメーカによる LED 電源と LED ドライバーを幅広く取り揃えています。定流・一定電圧、幅広い入力・出力、調光オプション、力率補正オプションを備えたLED電源を見つけましょう。 LED電源(LEDドライバーとも呼ばれる)は、変化する特性や条件下でLEDに安全に電力を供給し、一定の光強度を維持するための特殊な交流または直流電源です。通常は自己閉鎖型モジュールですが、他の設計に統合可能なPCBボードとしても利用可能です。通常は定電流、定電圧、またはどちらの出力モードで動作するかのいずれかです。また、調光機能も備えている場合があります。 LED電源は電源入力付きで提供されています。これらは120V、240V、またはユニバーサルのいずれかで対応可能です。LEDが消費できる最大電力に関する定格電力が設定されます。これは特定の出力LED回路構成(例:6ワット単出力、6×1W LEDなど)を表現する方法で書くことができます。最大定格電力、全負荷時の電力率および電源の動作周波数も指定されます。デバイス内のスイッチモードコンバータは通常、100kHzを超えるスイッチング周波数を持ちます。過電圧および過熱保護は必須の装備です。多くのユニットは入力回路と出力回路間の電圧絶縁を目的としており、端子端子コネクターが両側で接続するために非常に一般的に使用されます。 一部の定電流アダプター型プラグパックはLED電源として販売されています。通常は完全に密閉されており、壁のコンセントに直接差し込み、配線の端にDC電源ジャックの出力があります。屋内照明やフロアランプの用途に使われます。一部のLED電源はブースト方式で動作します。これらのモジュールは低電圧の直流入力を持ち、LEDを駆動するための高い直流出力電圧を生み出します。これらは通常、LCDやLEDのバックライトパネルに電力を供給するために使われます。これらはPCB基板で、通常複数のLEDシリアルストリングを駆動でき、各ストリングごとにプログラム可能な電流設定を持ち、調光用のPWMやアナログ(ポテンショメータやレベル)入力も組み込まれていることがあります。これらは携帯用機器ディスプレイや医療機器などの製品に使用されています。
3,403
総製品数