DC-ACインバータ
パワーインバータとも呼ばれる直流交流インバータは、直流電源を交流(AC)電源に切り替えるように設計されています。直流は比較的安定した正電圧源であり、交流は通常0Vの基準レベルを中心に正方形または正弦波の形で振動します。
インバータ技術の最も一般的な用途はバッテリーの電源電圧を交流信号に変換することで、今日ではほぼすべての電子機器で使用されています。 一般的には、自動車業界や鉛蓄電池技術で一般的な12V電源で動作するよう設計されています。 別の用途としては、太陽電池用のインバータシステムがあります。これらの太陽光パネルは強い日光下で数百ボルトを発生させることが多く、家庭用電圧の要求に合わせて調整するために特殊なインバーターシステムが必要です。
インバーターに必要な最も単純な回路はトランスコイルシステムとスイッチです。標準的なトランスは入力直流信号にスイッチを介して接続されており、出力の周波数要件に応じて素早く前後に振動します。 変圧器内の双方向電流の流れのためです。一次コイルでは交流信号が二次コイルを通じて出力されます。
306
総製品数