Arrow Electronic Components Online

バッテリチャージャ

バッテリ充電器は基本的に、一定時間バッテリーに電流を流し込み、内部のセルがその電気エネルギーを保持できるようにすることで動作します。充電器は電源が切られるまで一定の電圧と電流を供給します。より高度なチャージャーは、より少なく、わずかな量を「少しずつ」長時間充電します。

過充電はよくある問題で、過熱や圧力の蓄積を引き起こし、バッテリの破損や化学物質やガスの漏れ、さらには極端な場合には爆発することもあります。充電器の発展により、一定時間後に自動的に電源が切れるタイマーチャージャが登場しました。プレミアム充電器は電子回路を使って、バッテリ内の充電量を測定し、バッテリ電圧やセル温度の変動を測定します。これらの充電器は、バッテリがほぼ満充電になると電流を切ったり、低量のトリクル充電に切り替えたりします。

異なる充電器は異なる電流や電圧、異なる速度で充電できるように作られています。したがって、あるバッテリに適した充電器が別のバッテリに適用されないという経験則があります。適切な電圧と電流の充電器をバッテリに合わせることが重要です。

一般的な充電器は夜間充電器です。遅い充電であるため、定格容量の約10分の1の一定充電を適用し、フルチャージ検出はありません。過充電時には、そのような充電器は触ると温かくなります。このような充電は、一般的なAA電池やAAA電池の安価な消費者向け充電器でよく見られます。

一方、急速充電器は充電が完了したことを示し、バッテリが満充電されるとトリクル(メンテナンス)充電に変わります。このような充電器には内蔵温度センサーが内蔵されており、消費者製品にも使われています。

277

総製品数

すべて表示