Arrow Electronic Components Online

RMS/DCコンバータ

RMSからDCへの変換器は、RMS交流電圧信号を直流電圧信号に変換する装置です。これらは、交流信号レベルの精密または低消費電力測定が必要な用途に使用されます。デバイスの直流出力電圧は通常、交流入力電圧のRMS値に等しいです。これらは通常、入力AC周波数の広い範囲で動作します。

RMSは平方根(root mean square)の略で、標本の測定値の平均の平方根です。RMSは信号レベルを測定する標準的な方法であり、特性インピーダンスと比較すると信号の出力の指標となります。-異なる形状の交流波形は異なるRMS値を持ちますが、RMSレベルについて話す際には共通の測定手法があります。

RMSからDCへの変換器は通常、監視対象回路の入力を低減するために非常に高いインピーダンス入力FETを備えています。RMSブロックは高精度全波整流器と対数-対数トランジスタアレイを組み込み、平方根と平方根を組み合わせてRMS値を計算します。入力波形形状や振幅の幅が広いため、コンバータは広いダイナミックレンジを持つことが重要です。出力残留リップルを減らすために、単純な単極パッシブフィルターを出力に付ける必要がある場合もあります。通常、RMSコンバータは高品質な出力バッファを持ち、非反変、RMS値を反転させる、あるいは電流出力オプションで動作させることができます。

59

総製品数

すべて表示
製造業者