力率補正 - PFC
業界をリードするメーカの 力率補正装置 をArrow.com でお買い求めください。 力率補正とは何ですか? 力率補正(PFC)デバイスは、電源への負担を軽減することで電力品質と効率を向上させる回路やモジュールです。パワーファクターとは、電源の負荷特性であり、負荷に供給される実際の(アクティブ)電力と見かけの電力の比率を定義します。皮相電力とは、実成分と反応成分(蓄積成分)のベクトル和の絶対値です。これは、負荷内の無効成分が電界を維持するためにエネルギーを必要とするため、電圧波形と電流波形の位相がずれていることによって発生します。 PFC補正装置は、電源から見た負荷に必要な交流電圧波形と電流波形の関係を変化させます。これにより、電源の負担が軽減されます。 アクティブ力率改善(PFC) PFCは、定電流または一定電圧電源を生成する多くのスイッチングコントローラ(例えばフライバックコントローラ)と統合されています。通常、アクティブPFCと呼ばれる方法を用いることができ、これは入力電源のピーク電流制限を意図的にスケーリングされた入力電圧で変調させる方法です。アクティブPFCは出力率0.97以上を提供できます。専用のPFC ICは、連続伝導ブーストモードや遷移モードPFCデバイスなど、他の技術を用いてパワーファクターを向上させることができます。これらは主にスイッチモード電源、電子バラスト、LED ドライバなどのアプリケーションの電源調整に使用されます。これらのICは、コンプライアンス規制で義務付けられているクリーンな電力要件を満たすデバイスの開発に役立ちます。 力率改善設計 力率補正設計は、一部のデバイスでの使用に関して特別な考慮事項を伴うことがあります。その一例として、可変速駆動スイッチャーを備えたモータードライバーの機能が取り入れられています。多くの用途では、モーター巻線の誘導リアクタンスを補正し、供給線上での電力率向上を助けるために、モーターに並列にPFCコンデンサを配置しています。追加のPFCデバイスを直列に接続すると、PFC電源モジュールのインバータでコンデンサの電圧定格を超える高周波スイッチングが発生する可能性があります。PFCデバイスが可変速ドライブインバーターの入力側やライン側に配置されると、深刻なノイズ問題が発生することがあります。インバータは非常にノイズが多く、電流と電圧をインライン化し、力率を改善することで、高調波の歪みが電流と電圧の需要に増幅され、効率が低下し、電源のノイズが増加するという不幸な効果が生じることがあります。多くの高出力用途では、このようなノイズ効果を減らすために電源入力に追加のフィルタリング要件が設けられています。ソフトスターターはモーターが回転するまで高負荷がかかるため、補正が必要な深刻な問題を抱えることもあります。
0
総製品数