Arrow Electronic Components Online

ヒューズ

ヒューズは、過電流状態から保護するために電気回路で使用される部品です。ヒューズは非常に低い抵抗を持つ金属製のワイヤー素子です。この線は、線の定格電流より大きい電流が流れると溶けてしまいます。 過電流状態は回路を損傷させ、火災や爆発を引き起こす可能性があります。 過電流状態は短絡によって引き起こされることがあり、接続された負荷が電源からより多くの電流を引き出し、これがデバイスの故障を引き起こします。

ヒューズは、ヒューズが回路を安全に作動・切断するのにかかる時間によって、スローブローまたはファストブローのいずれかに分けられます。過負荷状態が解除されると、自己リセットヒューズは回路を自動的に復元します。

ヒューズ素子は亜鉛、銅、銀、アルミニウムで作られています。ヒューズ本体は用途に応じて金属、セラミック、ガラス、またはファイバーグラスで作られます。ヒューズはプリント基板に直接はんだ付けすることも、基板にはんだ付けされたヒューズホルダーに取り付けることもできます。これにより、回路基板に損傷が発生した場合にヒューズの交換が容易になります。

ヒューズには、流れる最大電流、印加電圧、応答速度、最大電流を示す定格があります。

ヒューズは多種多様なサイズで提供されており、多くの用途で使用されています。例えば、自動車専用ヒューズは自動車の電気機器を保護するために使われ、高電圧ヒューズは電力計測トランスを保護するために使われます。

23,525

総製品数

すべて表示