Arrow Electronic Components Online

トランジスタ・光起電力出力フォトカプラ

フォトカプラは、光を利用して回路間の電気信号を伝達するために設計された電子部品です。フォトカプラーは、一般的にオプトアイソレータやオプトカプラーとも呼ばれ、高電圧による信号受信回路の損傷を防ぎます。フォトカプラーは、製造に使われる部品の組み合わせによって異なる設計があります。トランジスタ出力フォトカプラーは、発光ダイオード(LED)とフォトトランジスタで構成されています。この2つは1つのパッケージに集積されており、トランジスタは回路の出力側にあります。

トランジスタ出力フォトカプラーは、デジタルロジックモードとリニアモードの2つの動作モードを持ちます。デジタルロジックモードの場合、フォトカプラーの出力はハイロジックまたはロイロジックのいずれかです。リニアモードでは、フォトカプラーの出力は入力信号と似ていますが、振幅は電流伝達比の倍数となります。トランジスタがこのモードで動作するには、飽和状態になってはいけません。

太陽光発電出力フォトカプラーは、フォトダイオードをセンサーとして、発光ダイオード(LED)を光源として用います。外部バイアスがない場合、光素子からの電流の流れが制限されるため、フォトダイオード内に電圧が蓄積されます。このモードは光起電力効果を利用します。フォトカプラーは通信やコンピューティングの分野で広く使われています。また、光測定機器、産業用オートメーション、自動露出計、コピー機など、さまざまな産業用途でも広く使用されています。

6,223

総製品数

すべて表示