エポキシ接着剤
エポキシ接着剤は硬化型接着剤の一種で、ポリマーベースの樹脂であり、硬化結合を作るために外部の化学触媒を必要とします。 これらは二成分接着剤とも呼ばれ、究極の硬化結合には二つの成分を混合して化学反応を起こさせる必要があります。 通常は2種類の異なる樹脂が混ざっていますが、粉末と樹脂の両方が混ざっているタイプもあります。
このタイプの接着剤は市場で最も多用途かつ強力な接着剤の一つです。非常に高い結合強度を持ち、2つの主成分を混合するとほぼ瞬時に混合するため、通常は非常に短時間で硬化・硬化します。これらの特徴から、強い結合が必要な結合用途にはエポキシが一般的に使用されています。 sそのため、耐久性、強度、寿命が安全面および法規面で重要となる航空業界や自動車業界で需要が高くなっています。
その強度に加え、幅広い材料に対応できる汎用性も大きな特徴です。エポキシ接着剤は、金属、プラスチック、木材、布、ガラス、セメントなど、さまざまな材料の接着に使用することができます。
121
総製品数