その他のトランスフォーマー
トランスは、誘導の原理を利用して交流波形が変化する磁場(フラックス)を発生させ、エネルギーを別の導体(巻線またはコイルと呼ばれる)に結合させる電磁装置です。トランスは磁場が変化する磁気透過性の芯材を持ち、この変化が一次コイルと二次コイルを結びつけています。
トランスは、信号をあるインピーダンスから別のインピーダンスに変換する用途で使われます。また、入力の交流電圧を入力インピーダンス(通常グラウンドレベルと呼ばれる)から参照を解除する必要がある場合にも使用されます。
接地に対して入力側の2本の配線のインピーダンスが異なるため、アンバランス状態が生じ、回路が接地基準に対してノイズ電圧にさらされます。トランス出力には固定された基準点がなく(二次巻線の中央点を浮動基準点と考えることができます)、したがってバランス回路内で対称負荷を駆動できます。インピーダンスに対して対称であるという点でバランスが取れています。その後のバランス線で結合されるノイズは、コモンモードノイズと呼ばれ、均等に結合させることが奨励されます。コモンモードノイズは受信機内の差動電圧を感知することで除去されます。
トランスは、変圧器の一次側と二次側のコイル数の違いに基づいて電圧や電流比(ステップアップ/ステップダウンは相対的な電圧変化に関係)を変更するためにも使われます。多くの機器はトランスを使ってメインの交流電源を低い交流電圧に降圧し、その後ダイオード整流とフィルターを使って直流電源を作り出します。 変圧器の大きな利点は、一次巻線と二次巻線が互いに電気絶縁されていることです。これにより、トランスを絶縁トランスとして使用可能になり、 ガルバニック絶縁を提供することができます。ガルバニック絶縁とは、一次線と二次線の接地を絶縁し、電流の流れを防ぐことです。これにより、人体を通るようなショートを防ぐための安全性が向上します。
134
総製品数