RFトランスフォーマー
RFトランスは、2つ以上の回路の間に設置され、導体内の電信号の変化と誘導の原理を利用して変化する磁場(フラックス)を生成し、エネルギーを別の導体に結合させる電磁装置です。この結合は、変化する磁場によってもう一方の導体に起こる電動勢(EMF)が生じることで起こり、しばしば巻線やコイルと呼ばれます。トランスは、2つのコイルを結ぶ磁場が変化するコア材料の磁気透過率に比例して結合し、設計ウィンドウ内で使用すると通常非常に効率的です。RFトランスは、非常に高周波の信号用途に最適化されたトランスです。
トランスは信号をインピーダンスから別のインピーダンスに変換する必要がある用途で使われます。また、入力の交流電圧を入力インピーダンス(通常グラウンドレベルと呼ばれる)から参照を解除する必要がある場合にも使用されます。入力側の2本の線の接地に対するインピーダンスが異なるため、アンバランス状態が生じ、回路が接地基準に対してノイズ電圧にさらされます。トランス出力には固定された基準点がなく(二次巻線の中央点を浮動基準点と考えることができます)、したがってバランス回路内で対称負荷を駆動できます。インピーダンスに対して対称であるという点でバランスが取れています。その後のバランス線で結合するノイズは、均等に結合を促すこともあり、 コモンモードノイズと呼ばれ、コモンモードノイズは受信機内の差動電圧を感知することで除去されます。トランスはまた、変圧器の一次側と二次側のコイル数の違いに基づいて電圧や電流比(ステップアップ/ステップダウンは相対的な電圧変化に関係)を変化させるためにも使われます。
RFトランス 一般的なトランスの通常の作業をすべて実行しますが、はるかに高い周波数で動作します。物理的にはいくつかの種類のRFトランスが利用可能です。伝送線路変圧器は、フェライトなどの材料や空気を含む適切な化合物で構成されるコアの周りに巻かれた、等間隔のバイファイラー導電巻線やケーブルで実装されたトランスです。四分の一波長の中心周波数の四分の一波長に調整されていることから、四分の一波長のトランスが存在します。これらはプリント基板上で結合導波路やマイクロストリップラインとして実装できます。
バランは、アンバランス回路上のRF信号をバランス回路へ変換するために特別に最適化されたRFトランス(高周波変圧器)です。アンテナ回路間のインピーダンスを合わせる必要がある多くの通信用途で使われ、回路内のバランス/アンバランスのポイントを代替状態に変換する必要があります。また、アンテナに接続されたケーブルからの放射を防ぐために、共通モードのチョーク形式でも使用可能です。
275
総製品数