オーディオトランスフォーマー
オーディオトランスは、入力回路と出力回路を隔離し、場合によっては通過信号に対してフィルタリングを提供する電磁装置です。これは、可聴周波数帯域(通常は20Hz〜20kHz付近)の周波数スペクトルを持つ信号に対して動作するよう設計されたオーディオデバイスです。
トランスは交流結合(直流信号経路がないため)、一次回路のエネルギーを二次回路に結合し、交流による誘導によって変化する磁束を生み出すことで、入力と出力を絶縁します。この変化する磁束は、他の回路に接続された二次巻線に変化する電動力(電圧)を発生させます。
絶縁は入力の直流項を出力信号から除去する効果があります。入力信号はトランスの入力に異なるインピーダンス(アンバランス)を持つこともあり、これを対称的な出力インピーダンス(バランス)に変換できます。バランス回路は、両方の出力導体回路経路に等しく結合されている場合(コモンモードノイズ)、ノイズの影響が低いです。この変換は、オーディオトランスを異なる一次および二次巻線(ステップアップおよびステップダウン)で設計することにより、電流と電圧の比率を変更することを含むことがあります。電圧、インピーダンス、電流(V = I . R)には固定の関係があるため、この変換は、負荷から見たときの信号源の有効インピーダンスを変える効果があります。この信号源インピーダンスを出力負荷インピーダンスと同じにすることにより、回路は整合していると言われます。
オーディオトランスは、主電源や反転電源などの環境にかなりのノイズがある可聴信号帯で動作します。このノイズは簡単にトランスに結合し、機械音を引き起こす効果を生じさせることがあります。その結果、オーディオトランスは通常、このノイズ結合から回路に結合する際に磁気シールドを備えています。
オーディオトランスは非線形効果のためにノイズや歪みを生じさせることがあります。低レベル信号は磁気コアを線形に通電させるほど高く、または磁気コアが変化する磁束を収容する能力を飽和させるほどレベルが高くてはなりません。これらの効果は、信号を歪める高調波やその他の生成物を導入します。高周波は、迷線容量や漏れインダクタンスの影響によって減衰され、信号が歪むこともあります。
456
総製品数