Arrow Electronic Components Online

ランプ

ランプは、電気源から光を発するという共通の特徴を持つ幅広いカテゴリーの部品を指します。サイズ、色、明るさ、デザインが多様で、現代における推進力や産業的な圧力の多くは、熱損失を伴わずに大量の光を発するランプ、すなわち高効率照明ソリューションに向けられています。LED照明はこの点で蛍光を上回りつつあり、価格の高さに限られています。

白熱灯は、電流により発行する金属製のフィラメントを利用しています。 100年以上前から存在し、現在もなお広く普及しています。 心地よい光を放ち、非常に安価なため、住宅用途では今でも多くの人に好まれています。しかし、効率はあまり良くなく、かなりの熱を発生させます。

蛍光灯およびLEDランプは、現在の市場において、より効率的な照明ソリューションとして製造されています。 蛍光灯は密閉された管で、内部のガスが高電圧で点火されると明るく発光します。 寿命が長いものの、住宅用途で機能するには安定器が必要です。 LED電球は電流が流れるときに半導体材料を使って光子を放出します。 蛍光灯よりもさらに効率的ですが、それでもなお比較的生産コストが高いです。

542

総製品数

すべて表示