Arrow Electronic Components Online

光学レンズ

光学レンズは、屈折の原理を利用して光ビームの焦点を操作する装置です。これらの部品は通常、ガラスまたはプラスチックで作られています。単レンズは1つの要素で構成されることがありますが、複合レンズは複数の要素で構成されます。光学レンズは設計によって光を収束させることも、発散させることもできます。レンズの基材が収束か発散かを決定します。

平面凸レンズや二重凸レンズは、光が通過する際に光を一点に収束させます。一方、平面凹レンズや二重凹レンズは、光が通過する際に光を発散させます。色補正に最適化されたレンズはアクロマティックレンズと呼ばれます。また、球面収差を補正する必要がある用途では、非球面レンズが理想的な選択肢となります。

光学レンズの材料は用途によって異なります。例えば、赤外線用のレンズにはゲルマニウム、亜鉛セレン化物、またはシリコンが使用されます。紫外線用レンズには溶融シリカが好まれます。光学レンズは、レーザー加工から顕微鏡観察まで幅広く使用され、生命科学、防衛、通信、イメージングなどの分野で広く利用されています。

2,441

総製品数

すべて表示