Arrow Electronic Components Online

LEDモジュール

LEDモジュールは、独立して動作したり、補完ユニットに追加したりするために設計された便利なガジェットです。発光ダイオード(LED)から光を発するように構成され、そのような部品には、LED搭載回路基板、熱、電気・機械インターフェース、LEDドライブおよび制御電子回路が含まれます。

フィラメントで応答する従来の電球とは異なり、LEDモジュールは電気的に帯電した半導体に依存しています。発色は使用される素材の種類によって異なります。これらの半導体は基板と呼ばれる結晶質上に層状に成長します。赤、黄、オレンジのLEDは基板であるガリウムヒ素を基材に由来します。その粒子はその上にある層と同じ配置になっています。半導体にかかる機械的負荷はほとんどありません。’sそのため、光の形成を妨げるグリッチが少なくなります。青色および緑色LEDは、初等半導体に窒化ガリウムを使用しています。

LEDモジュールは環境に優しい器具として好まれます。よく設計されたLEDユニットは、従来のユニットと同じ光量を放ちながら消費電力が少なくなっています。

このようなモジュールは、単なる照明目的ではなく、ジュエリーやコンサート用ガジェット(例:発光するワンドやサングラス)、フェイクキャンドルなど、エンターテインメント用に利用可能になっています。

9,165

総製品数

すべて表示