Arrow Electronic Components Online

LED

発光ダイオード(LED)は、電気を可視光に変換する半導体装置です。半導体照明(SSL)の一種であるLEDは、より効率的で耐久性が高く、長持ちし、適応性が高いように設計されています。生成される光は通常単色で、特定の波長に存在します。

LEDは基本的にN型半導体(負に帯電した粒子を含む)とP型半導体(余分な正に帯電した粒子を含む)を含む加工材料で構成されています。これらの半導体が結合するとP-N接合が形成されます。前向き電荷が加わると、負に帯電した粒子(電子)はP領域に向かい、正孔はN領域に向かって移動します。電子と正孔が接合部で結合することで光が生成されます。

多くのダイオードと似ていますが、LEDは赤外線エネルギーを通すクリアなケースなど、特徴的な違いがあります。半導体材料はまた、エネルギーバンドを通じて電流を保持する役割も果たします。これらの帯がどのように分離されるかが、生成される光子エネルギー(光)を決定し、さらに色を決定します。

LEDは通常、インジケーターライト(バーグラフ表示、表示灯など)、LCDパネルのバックライト、光ファイバーによるデータ転送(変調が可能なため、より広い帯域幅を実現できる)、リモートコントローラーに使用されます。

35,573

総製品数

すべて表示