LEDディスプレイセグメント型
LEDディスプレイは、発光ダイオード(LED)のアレイを相互に接続して構成されるフラットパネルディスプレイです。LEDは光学PN接合ダイオードで、順方向にバイアスがかかると電気発光によって光を放出します。これらの光学ダイオードで作られたディスプレイは、LEDの組み合わせによって異なるグラフィックパターンを表示できます。
7セグメントディスプレイは7個のLEDで構成され(小数点表示が必要な場合は8個)、前方バイアス状態のダイオードだけが光を放ちます。したがって、選択されたLEDを点灯させることでグラフィックパターンが形成されます。複数の7セグメントディスプレイを組み合わせることで、用途に応じたサイズのパネルを作成できます。7セグメントLEDディスプレイは、さまざまな英数字の表示に適しています。
7セグメントLEDディスプレイのほかに、9セグメント、14セグメント、16セグメントディスプレイも存在します。これらは、より明確に多様なグラフィックパターンを表現することが可能です。LEDセグメントディスプレイの発色は使用されるPN接合ダイオードによって決まり、放出される光の波長スペクトルによって色が決まります。この波長スペクトルは、ダイオードの半導体材料にドーピングされた不純物によって制御されます。LEDディスプレイは屋内外で幅広く使用され、電子機器や商業用街頭広告などで広く普及しています。
828
総製品数