Arrow Electronic Components Online

グロメット・アイレット

グロメット(アイレットとも呼ばれる)は、材料に挿入され、工具や金型で押し当てられ、挿入された材料の反対側でリップが膨張し、カラーとなるリング状の装置です。拡張されたリップがグロメットやアイレットを固定します。グロメットは、素材の摩耗や損傷を防ぐために固定できるように設計されています。ケーブル、ワイヤーレース、その他多くの接続方式で固定できます。

グロメットの電気版は「絶縁ブッシング」とも呼ばれます。通常は直径の周りにスロットが入り、機械的な穴に押し込む小さなゴムリングです。形状は様々で、カスタムデザインの場合もあります。絶縁ブッシングは、筐体内の機械的穴をワイヤーや他の導体から電気的に絶縁するために使われます。また、機械的な囲いを水やほこりの侵入から物理的に密閉するためにも使われることがあります。

グロメットはプレスフィットで取り付けることができます。グロメットタイプ専用の特別な「パンチ」が必要な場合もあります。多くのグロメットは、ハンマーと反対側の受け台の組み合わせで押し付けられます。機械式エンクロージャーを通るケーブルは、鋭利な縁に擦れて損傷を防ぐためにグロメットが必要になることがあります。これらは「エッジグロメット」と呼ばれます。

グロメットは振動を減衰させるために使われます(例えばディスクドライブの取り付け)。またグロメットは、ベンチ上のモニターのコンピュータからベンチ下のコンピュータへケーブルを導くためにも使われます。医療では、空気を中耳に通して排液を促す特別なタイプのグロメット(「グルーイヤー」)が使われます。

37

総製品数

すべて表示