Arrow Electronic Components Online

ベアリング

ベアリングは2つの物体間の摩擦を減らすために設計された機械式装置であり、一方が静止している間や、互いに独立して動く際に、もう一方の物体がスムーズに動くことを可能にします。ベアリングは運動を維持し、摩擦を減らし、2つの可動部品の界面に存在する機械的力を軽減するのに役立ちます。

ベアリングは固定軸を中心とした回転運動を支えるよう設計されていますが、ベアリングはこの用途に限らず非常に一般的です。よく使われるベアリングの種類にボールベアリングがあり、2つの金属リングを組み合わせ、一方の直径が大きいものにします。2つのリングの間に空いたスペースには、通常硬い金属でできた小さな丸い球がそ挿入されます。これにより内側のリングは軸を中心に自由に回転または回転でき、外側のリングは固定された位置を維持したり、内側のリングとは異なる速度、あるいは異なる方向に回転したりすることができます。 ボールを2つのリングの間に挿入することで、ボール自体が固定されていない軸の周りを回転します。&mdashこれにより、2つ目のリングが1つ目のリングから独立して動作できるようになります。

36

総製品数

すべて表示