リベット
リベットは一時的なものではなく、永久的な固定具である機械式ファスナーです。リベットは、一定の張力で2つ以上の材料面やシートを固定するよう設計されています。リベットは異なる素材のシャフト、ヘッドエンド、テールエンドで構成されています。テールエンドは穴に挿入され、ヘッドエンドは物理的または機械的なストップとして機能し、リベットの一つに張力を与えます。リベットを穴に挿入すると、テールエンドを圧着できます。リベット圧着工具を用いて、テールエンドを変形させ、変形させたテールエンドによって異なるヘッドを形成させます。これにより、リベットの両端に強く一定の張力がかかります。
< p class="normal">このリベット圧着工具によって形成される新しいヘッドは、ショップエンドまたはバックテールと呼ばれます。これは、元々この方法で作られたのではなく、材料の穴に挿入されてから二次的に成形されたことを示しています。 < p class="normal">リベットは用途や必要な強度によって異なります。一部のリベットは押し込み式のシンプルなもので、プラスチック製です。シャフトには落ちるのを防ぐための棘のようなものが入っています。しかし、これらはあまり強力とは見なされていません。 業界で一般的に見られる他のリベットには、ソリッドリベット、スプリットリベット、チューブラーリベット、ブラインドリベット、プッシュインリベットがあります。16
総製品数